处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2011年中国LED产业将一派繁荣

2011年中国LED产业将一派繁荣
来源:eeworld 时间:2011-08-15
 在政府支持下和新应用的带动下,2011年中国LED市场将从去年的47亿美元增长到58亿美元,上升23%。

由于更加广泛地用于液晶电视和街道照明,LED已成为中国制造的热门产品,而且是很有吸引力的投资领域。另外,政府对该产业的支持似乎正在产生效果。预计明年中国LED市场将达到69亿美元,到2015年达到111亿美元,2010-2015年的复合年度增长率为17.7%,如下图所示。

 中国LED市场覆盖多种应用,包括LED显示器、交通信号灯、汽车灯、LCD背光、手机键盘、数码相机闪光灯、装饰照明、路灯和普通照明。

路灯将是的应用领域,今年将达到15亿美元,预计2012年达到18亿美元。由于大尺寸LCD电视和笔记本电脑采用LED,LCD背光市场也将迎来强劲增长,2015年销售额将从今年的7.13亿美元增长到18亿美元。

 中长期来看,驱动LED产业增长的一个新因素将是普通照明市场。鉴于降低碳排放的全球性趋势,中国普通照明领域对LED的需求将非常强劲。LED的功耗低,而且环保。IHS iSuppli 公司的数据显示,今年LED在普通照明领域的出货量将占到总体LED市场的15.5%。

 尽管LED目前在中国比较红火,但与美国和台湾等地相比,中国大陆的LED产业仍然处于初期阶段。中国在该领域处于落后地位,原因包括技术能力落后以及缺乏经验丰富的管理人员和研发工程师。另外,中国在LED晶圆等核心环节及上游领域缺乏知识产权,也是一个严重问题。

 但是,中国LED厂商能够从地方及中央政府获得充足的资金,这将帮助国内企业占领大部中国LED市场。迄今为止,地方政府为厂商购买MOCVD设备提供至少70%的补贴,相当于每台机器补贴150万美元左右。另外,政府还提供税收及水电优惠,鼓励企业投资于国内LED产业,这对于本地企业来说也很有吸引力。