处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CSA集团发布家用和类似用途器具耦合器标准

CSA集团发布家用和类似用途器具耦合器标准
来源:华强电子网 时间:2012-03-19
近日,CSA集团发布通用标准CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1-11 / UL 60320-1《家用和类似用途器具耦合器——部分:通用要求》,主要面向已通过C22.2 No. 182.3认证的,附录A中所示规格的特殊用途连接器,或标准CAN/CSA C22.2 No. 60320-1-11中包括的其他规格连接器以及已通过UL1997标准认证的,包括在UL 60320-1标准中的特殊用途连接器生产厂家。

 

这本家用和类似用途器具耦合器标准是通用的CSA和UL标准。 这是CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1-11的版标准,基于标准IEC 60320-1 Edition 2.1-2007撰写。目前根据C22.2 No. 182.3标准进行认证的产品必须在2021年5月12日之前满足CAN/CSA-C22.2 No. 60320–1-11标准的要求,产品种类编号将更改为6233 08。符合UL60320-1标准的产品将列在6233 88种类编号下。

 

据悉,目前根据C22.2 No. 182.3标准要求进行耦合器产品认证的客户必须在2018年5月12日之前与CSA联系,以更新产品认证。

 

CSA集团是国际的耦合器产品测试和认证机构,认证产品包括器具耦合器、连接器、互连耦合器,以及互连电线组件等,目前主要依据C22.2 No. 182.3标准要求进行测试和认证,检测产品在性能、安全等方面的等级。在测试时,尤为关注连接器的正常工作温升,绝缘耐压强度,绝缘漏电起痕,抗过载耐电弧能力,材料防火等级,抗老化特性和机械强度等。

 

在中国市场,CSA集团目前可以测试和认证的产品包括美标插头插座、电源线、延长线、接线盒、IEC连接器以及其他特殊连接器。