处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦科技宣布E6621A+PXT将被应用到SK电讯公司的混合网络演示平台

安捷伦科技宣布E6621A+PXT将被应用到SK电讯公司的混合网络演示平台
来源:与非网 时间:2012-03-15

 

2012年3月15日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布:Agilent E6621A PXT 无线通信测试仪在巴塞罗那移动通信世界大会SK 电讯混合网络演示平台中一展身手。SK 电讯的该款解决方案可使不同技术和频段的两种网络合二为一,加倍提升网络连接速度。

 

在支持高速无线网络连接的 LTE + WiFi 业务演示平台上,Agilent E6621A PXT 无线通信测试仪用作 LTE 网络仿真器,确保 LTE 网络保持高数据传输率,从而提供稳定的测试环境。

 

SK 电讯表示:Agilent E6621A PXT 可提供非常稳定的高数据传输率,并且其用户界面简单易用。其对网络间切换的支持,尤其对 LTE 和 3G 网络间的切换,将为其演示平台提供坚实后盾。

 

安捷伦科技(韩国)无线营销工程师申承澈(Shin Seung-chul)说,“SK 电讯在移动通信世界大会的演示平台中选择使用 Agilent E6621A PXT,是对该产品的一次有力实证。PXT 功能强大,可以在测试中保持稳定的数据吞吐量。这就是 SK 电讯选择 PXT 的原因所在。”

 

关于安捷伦科技

 安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术。公司拥有 18,700 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2011财年,安捷伦的净收入达到 66亿美元。