21ic讯 日前,美满电子科技(Marvell)与亿道数码公司联合举行发布会,正式发布全新双核四核Pad解决方案,成为双方发力国产平板市场的新开端。来自合作伙伴、客户、媒体等200多人参加了本次发布会。亿道数码目前是深圳的平板电脑ODM/OEM供货商之一,此次宣布与Marvell合作,开始制造分别基于Marvell 双核PXA986和四核PXA1088芯片的平板电脑。业内人士认为,双方的鼎力合作将重塑平板电脑市场新的竞争规则。
Marvell中国区销售副总裁梁宜致辞
Marvell、亿道、ARM嘉宾发布新品
从左至右依次为:1、亿道数码副总经理马保军;2、ARM 中国市场经理陈鹏;3、Marvell中国区销售副总裁梁宜;4、亿道数码副总经理石庆
来宾参观产品展示区
高性价比 瞄准海量市场
移动互联时代,平板电脑凭借其强大的电子功能及便于携带的尺寸优势深受大众喜爱,并已成为时下人们工作和生活中不可或缺的电子产品。市场研究机构Digitimes Research报告称,预计2013年全球平板电脑销量将达到2.14亿台,比2012年增长38.3%,并且首次超过同期笔记本电脑销量。在中国,平板电脑更是持续火热,市场研究机构Display Search发布报告显示,在中国本土品牌大力推动下,2013年中国平板电脑市场增长速度显著,将有望突破6000万台,占全球份额的27%。
然而对于大多数消费者来说,价格仍然是平板电脑在国内普及的重要因素。因此,更多的中小品牌厂商开始致力于推出低价大众平板产品,寻找低成本的交钥匙方案就成为了重中之重。作为国内早进入平板研发领域的高科技企业,亿道集团于2008年就意识到Marvell 高性价比解决方案的价值,成功研发了首款基于Marvell芯片的平板电脑,此次与Marvell的合作再次体现了其对国产千元平板市场趋势的看好。
三大特色 实现平板电脑差异化
亿道数码基于Marvell双核、四核芯片的平板电脑,归结起来,具有三大差异化功能: 3G HSPA+网络通话、3D图形加速、1080p高清视频播放,这也是提升其竞争优势的制胜利器。
3G网络通话功能可以说是亿道平板新品的亮点,这也是目前其他国产千元级平板电脑所罕有的,这归功于Marvell PXA986/1088芯片的成熟的通信基带。该芯片组支持UMTS Release7及Class 12 EDGE,已在多家国际品牌平板产品批量出货。该系列芯片支持GPS,全面支持2G、3G双卡双待,而且在3G网络上支持下行HSDPA 21.1Mbps、上行HSUPA5.76Mbps的数据传输。如今手持基于Marvell芯片的亿道平板,轻松实现高品质通话,卓越的芯片技术完全可以帮助实现。
PXA986/1088围绕WCDMA HSPA+/EDGE通信,融合高性能、低功耗的应用处理器技术,除了特有的通话功能,在3D图形处理上表现也非常优异。例如,芯片支持533MHz LPDDR2/DDR3存储,高性能的GPU支持每秒96M三角形,可支持多种图形标准,使整机游戏性能很强悍,完全可以满足多媒体智能机和平板电脑市场的娱乐需要。
拿平板看视频,是不少用户的主要应用。殊不知,这也是芯片在起关键作用。Marvell PXA986高集成度WCDMA HSPA+ R7解决方案,支持H.263、H.264BP、MPEG-4、MPEG-2、DivX和WMV9.0等多项标准,其1080p全格式编解码,能够让各种高清视频流畅稳定播放并内置。基于该款方案的开发,终端液晶屏 LCD 可以呈现高分辨率1080p高清视觉体验。在音画处理方面,升级后的PXA1088可直接从外部源流视频至内部SRAM的低功耗音频播放,同时,PXA1088集成ISP,支持12M像素的传感器,通过一个CSI-4端口、多4条数据通道(每条通道1Gb/s)为主要和辅助传感器提供音像传感器支持,保证更加出色的高清播放效果。作为四核五模单芯片,PXA1088还支持全球所有3G标准,可实现无缝全球漫游,先进的应用处理器技术让多媒体和游戏应用实现了通用连接,这成为终用户体验的一大新突破。
图:Marvell PXA986/1088双核四核平台架构图
目前的移动终端市场,双核和四核几乎同时到来。PXA986和Marvell四核单芯片PXA1088管脚及软件完全兼容,客户基于986的双核平板只需要更换1088芯片,即可升级为四核平板。Marvell这样周密的复用设计,面向双核和四核用户,减少设计成本,缩短市场化周期(TTM),有利于OEM厂商实现双核向四核快速更迭。Marvell抽丝剥茧,为帮助OEM客户节省开发成本做出了完整部署,成为了Marvell解决方案的一个特有优势。
完善的交钥匙解决方案
同其它流行的电子产品一样,平板电脑市场也在经历大浪淘沙的过程,技术不断革新,产品优胜劣汰,而消费者将终从中获益,享受到更实惠的价格和更精彩的体验。在如此激烈的市场环境中,对于厂商来说,解决方案的选择就显得尤为重要。需要尽可能地缩短出货周期,限度地降低生产成本,才能增加产品的竞争力。因此,完善的交钥匙解决方案成为OEM厂商的。
来自硅谷的芯片厂商Marvell是交钥匙解决方案提供商的佼佼者。凭借在移动通信领域全面的解决方案,Marvell正积极拓展平板电脑市场,向市场提供从双核到四核、从3G到4G LTE的完整系列产品,为平板电脑厂商提供的完善的交钥匙服务。除了强劲的移动解决方案之外,Marvell还凭借其整合优势,结合了WiFi、蓝牙、FM、音频处理、GPS、电源管理等功能,为客户提供全面的解决方案。在支持谷歌CTS测试和GMS认证方面,Marvell将会为客户提供更多支持,这将为Marvell与像亿道数码这样的中国平板电脑厂商的合作带来巨大的优势,尤其是在产品出口海外市场方面。
据Marvell中国区销售副总裁梁宜先生表示,平板电脑市场将是Marvell在2013年以至今后几年的重中之重。Marvell同时也希望与更多国内OEM厂商合作,共同加速推动平板电脑市场的普及。