处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

变电站建设新趋势——智能化、集成化

变电站建设新趋势——智能化、集成化
来源:中国电子网 时间:2013-07-16

据观察,自 2011 年以来,国家电网智能变电站推广进入快速发展时期,纳入国网集常规批次招标(区别于新一代智能变电站和标准配送式智能变电站专项招标)的智能变电站共计 641 个(为保持同比口径的一致性,统计未含 35kV 电压等级) ,同比增长 14.1%。虽然增速因同比基数原因明显收窄,但招标数量仍维持较大规模。

2011 年、2012 年和 2013 年上半年分别招标智能变电站监控系统 284 套、1050 套和 641套,智能化率分别为 23.2%、60.9%和 64.4%。可以看出,2013 年上半年智能变电站建设规模和智能化率仍然维持高位,尽管第三批招标智能化率有所回落(45.6%,2012 年第三批招标智能化率为同样全年低点的 36.4%),但我们认为, 2013 年国家电网集中招标变电站的智能化率总体有望持续走高;可重点验证国网 2013 年集招第四批输变电设备中变电站监控系统规模和智能化率的反弹。因此,我们坚持此前判断: 智能变电站全面推广建设将带动变电站智能监控和智能继电保护等产品需求的持续增长。

在 2013 年前 2 批集中招标(不含专项招标)中,共有 13 家厂商中标,其中 12 家的智能监控系统中标,11 家的传统监控系统中标。上市公司中,四方股份、长园集团、国电南瑞等公司的中标份额较高,各自在 110(66)~750kV 智能、传统变电站市场的中标份额皆超过 10%。

此外,2012 年智能变电站建设的一大特点是技术路线的多样化。2012 年 12 月,国家电网启动新一代智能变电站示范工程建设,共包括 6 个试点项目:重庆合川 220kV 大石变、武汉未来科技城 110kV 东扩变、 天津 110kV 高新园变、北京 220kV 未来城变和 110kV 海鶄落变、上海 110kV 叶塘变,均将于 2013 年底建成投产。新一代智能变电站以“集成化智能设备与一体化业务系统”为主要特征,将实现专业设计向整体集成设计的转变,一次设备智能化向智能一次设备的转变,是先进适用技术的集成应用。中国工程院院士沈国荣以“系统高度集成、结构布局合理、装备先进适用、经济节能环保”概括了新一代变电技术的特征。

2013 年 2 月,国家电网又启动标准配送式智能变电站招标,共包括 5 个项目:安徽 110kV孙岗变、 漳州 110kV 恒苍(东美)变、江苏 110kV 陵口变、上海 110kV 园海变、浙江 220kV袍南变;其中二次设备招标模式为预制舱式二次组合设备。7 月份启动第 4 次专项招标,标包内含 5 个 110kV 标准配送式智能变电站。6 月 8 日,国网江苏 110kV 陵口变电站正式投运,成为全国首个建成投运的标准配送式智能变项目;6 月 30 日,上海市首座装配式智能变电站——110kV 园海变电站成功顺利投运。与普通变电站相比,配送式智能变电站在土建过程中采用全预制装配结构建筑模式,实现二次设备“即插即用”,极大缩短了变电站的整体建设工期。

我们坚持认为,新一代智能变电站、标准配送式智能变电站等将带来产品研制方面的革新,集成式断路器、电力电子变压器、广域保护、预制舱式二次组合设备等或将取代传统设备,逐步迎来广泛应用。许继电气、国电南瑞、国电南自等公司,作为行业内的智能变电站设备供应商,积极参与了新一代智能变电站关键设备的研制,从而有望在智能变电站的技术升级及后续推广建设中取得市场和技术方面的先发优势。