处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IP监控挣脱市场缰绳 智能化趋势渐明显

IP监控挣脱市场缰绳 智能化趋势渐明显
来源:安防展览网 时间:2013-07-16

    与模拟监控相比,高清视频基本上是通过IP网络传输,随着高清的逐步普及,网络监控是市场的发展主流,因此网络监控视频传输带宽是至关重要的。随着网络视频监控的快速发展以及数字视频处理技术的不断变革,传统红外摄像机近年来越来越多地向网络化、高清化方向发展。网络监控应运而生,在安防市场高速发展的前提下,网络监控将会呈现怎样的发展态势?我们拭目以待。 

    IP监控挣脱缰绳市场不断扩大

    随着网络时代的到来,光纤、3G网络已经开始不断进入各家各户,网络传输速度对网络监控发展的制约程度已经下降。在监控市场中,高清的监控画面成为用户追逐的一个制高点。用户需求的不断提高,高清IP监控市场顺势不断发展。网络监控主要应用在平安城市及交通等领域,在这些领域中网络监控发挥着不可替代的重要作用,然而这对于用户来说网络监控操作简单,这给了IP监控市场很大的信心,IP网络监控一致被业界认为是未来视频联网监控的主要趋势。

    据IMSResearch公司2011年的调查报告预测:国外市场2011-2015年网络监控市场平均增长率超过30%,但这个增长率远低于欧美主流市场的增长水平。还有一重要数据是2015年全球网络监控市场的占比只有26.5%。IMSResearch公司预计,2014年全球视频监控设备市场总额将超过140亿美元,全球网络(互联网协议数字式)监控摄像头市场将达7百万部。在2014年出货的所有网络监控摄像头中,将近60%的摄像头将是分辨率在130万像素以上的高清摄像头。据了解:在安防监控市场整体放缓的情况下,2012年中国网络摄像机市场规模与2011年相比有22%的增长幅度,大约占整体摄像机市场规模的23%,其中高清网络摄像机为网络摄像机市场的60%左右。

    网络视频监控系统优势凸显

    1、利用原有局域网,无需另布视频线传统监控系统的实施是要专门铺设视频线、音频线、控制线的。而大型企事业单位,通常占地面积很大,铺设这些线路费时、费力、费钱,而网络监控系统则无需专门布线,可以利用企业原有的局域网来传输视频、音频以及控制信号,安装方便多了。

    2、可多人同时监控,无需上监控中心传统监控系统需要专门设置一个监控中心,单位的管理者如果要查看监控画面或查看录像资料,必须跑去监控中心。如果安装了网络视频监控系统,则管理者可在自己的办公室,用自己的电脑监控实时画面或查看录像资料。而且多位管理者均可各自监控,互不影响。

    3、多路图像集中管理传统监控系统中,每台硬盘录像机多只能管理32路图像。而网络视频监控则大大跨越了这个限制,一台电脑主机可以管理上千路图像,充分发挥出集中管理的优势。

    4、分布式架构,易安装、易扩展传统监控系统采用的是集中式架构,将所有视频线、音频线、控制线拉到监控中心,如要增加摄像机则需再布线。如果想搬迁监控中心,则工程浩大。而网络视频监控系统是采用分布式架构,各个网络摄像机、视频服务器分布在单位中的不同地方,而监控录像主机也可设在单位内的任何地方,接上网线即可。要增加摄像机、转移监控主机,可以随意进行,完全没有制约。网络监控产品不仅只传输图像,还集合了多项功能,而这些信号全部通过网络传输,无须另外布线。

    智能视频监控顺势发展智能视频监控系统是在传统的视频监控系统基础上发展起来的,但是又有很大的不同,它包括了更加高级的视频监控技术。智能视频监控系统能够自动检测、跟踪和辨识不同的物体,进行事件分析,从而检测出监控视频中的可疑情况,并且根据监控场景的安全级别发出相应级别的警报,使误警率和漏警率降到低。其优势主要表现在24×7全天候可靠监控、更加精确的报警、快速的响应、方便快捷的查询等,目前应用市场深受热捧。

    IP时代监控行业发展展望

    1、数字化

    数字化是21世纪的特征,是信息技术发展的产物。视频监控的数字化首先是将系统中的各种信号(包括视频、音频、控制、报警等)从模拟转为数字。数字化使视频监控系统与安防系统中的其它子系统间更易实现集成,从而通过统一的平台实现集中的管理和控制。

    2、网络化

    视频监控系统的网络化将意味着系统结构由集中式向分布式系统过渡。分布式系统采用多层分级的结构形式,具有微内核技术的实时多任务、多用户、分布式操作系统以实现抢先任务调度算法的快速响应。组成集散式监控系统的硬件和软件采用标准化、模块化和系列化的设计,系统设备的配置具有通用性强、开放性好、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、人机界面友好以及系统安装、调试和维修简化,系统运行互为热备,容错可靠等优点。

    3、智能化

    由简单、低识别率的智能向复杂、高效的智能发展,由集中的后端智能向前端分布式智能发展。视频智能分析是人工智能的一个分支,主要利用计算机视觉技术来实现。目前常见的智能分析设备,基本上都是先对模拟视频进行数字量化,然后压缩编码,后再通过内置的智能分析软件进行场景模式分析,通常1台智能分析设备只能对2-8路视频进行分析。在工程中一般都是在视频进入模拟矩阵或编码器前通过视分将模拟视频接入智能分析设备的。

    4、集成化

    随着行业的不断发展,安防技术除了传统的视频监控系统和门禁系统外,还包括报警系统、周界防范系统、生物识别系统等等。安防系统已经由简单、孤立的系统向基于GIS、甚至3D的功能完备的安防集成发展。

    5、绿色化

    伴随着恐怖主义的不断蔓延,监控系统对于视频录像存储的时间,从初的7天发展到了14天、30天、3个月甚至更长。存储时间的延长,使得系统中使用的硬盘数量越来越多,而存储容量的不断增长使得监控系统成为了机房中为耗电的系统之一。在日益紧张的能源供需矛盾下,绿色、节能、环保逐渐成为全世界范围内的发展共识。在日益紧张的能源供需矛盾下,绿色、节能、环保逐渐成为全世界范围内的发展共识。

    随着高新技术的不断发展和生产工艺的不断改进,前端摄像机、网络交换机、视频服务器和存储设备等必将会向性能大幅提高、能耗不断降低的趋势发展。通过节能不仅可以为客户节约不菲的能源开支,使系统设备的运行效率更高,而且能投入更多的资金用于安防系统的发展建设。