中国电子工程专辑首席分析师孙昌旭昨日拜访了 MTK 无线通讯事业部总经理朱尚祖先生,朱总说,“ MTK 站稳中低端以后,就要向高端打了, 八核 A7 的 6592 是吹响号角刚刚开始。”
联发科 上周向客户介绍了他们的八核心芯片,也就是这次的主角 2GHz 的 Cortex-A7 MT6592 处理器,并且表示这个采用台积电 28nm 制程的芯片,将会在 11 月时进入量产阶段。至于首个采用此规格的客户端手机,可能要等到 2014 年初才会量产。
效能方面,联发科提出的数据是这次的 MT6592 在安兔兔的跑分中得到了近 30,000 分的成绩,可说是算是相当高分,不过目前看来还是排在高通 2.2GHz 四核心的 Snapdragon 800 之后。当然,搭配联发科提供的解决方案一直以来的价格优势而言,这样的表现已经算是相当不错。
MTK 无线通讯事业部总经理朱尚祖先生称,现在的 MTK 的方案还只做到次旗舰机,明年他们要向真正的旗舰机位置发起冲刺。采用 MT6592 的客户端手机,明年初才能量产,很可能就是 MTK 方案的真正旗舰机。
从单核、双核到四核,智能手机之前一直延续着电脑时代不断升级的走势, 现在四核智能手机无疑已成主流,如今 MT6592 的面世,能否帮助联发科分得高端机市场的一份羹,我们拭目以待。
@孙昌旭
嗯,说是8核的6592会通过工艺和设计将A7频率提升到2G。回复@Jinxin-Zhao:6589T已经1.5G了。//
朱总说,mtk站稳中低端以后,就要向高端打了,八核a7的6592,是吹响号角刚刚开始。现在mtk的方案还只做到次旗舰机,到不了真正旗舰机的位置。明年他们要向真正的旗舰机位置发起冲刺。//@孙昌旭
昨天有幸与MTK无线通讯事业部总经理朱尚祖先生长谈,他说,当手机芯片裸片尺寸很大的时候,待机时功耗也很大。难怪有些手机待机时也会发烫。所以MTK用八个小核,不用四个大核。[调皮][调皮]有道理吗?
@霜梅
看了创业家对 @陈明永 的专访,由衷的敬意,oppo是一家难得的从价值观到产品理念到营销完全一致的优秀企业,是一家做10分只宣传6分的企业,绝对是学习的楷模!不过,照片拍得太彪悍了,不像oppo的气质,象互联网企业了。//@守望云开:Boss难得的一次接受媒体专访。
@GigaDevice兆易创新
7月,ARM嵌入式开发应用研讨会在上海、北京和深圳等候您,GigaDevice兆易创新带你一起了解GD32 ARM Cortex-M3 系列微控制器。
@孙昌旭
Xilinx这个大变革的背后是,谷歌,Facebook,腾讯,百度等都开始寻求自已定制核心芯片,而不会购买标准的商业芯片。FPGA中加入重要的ASIC技术,突破系统吞吐量瓶颈,直接挑战ASIC的核心应用,但是又比ASIC灵活,研发速度快。这个趋势值得重视!//@孙昌旭
很遗憾,上周休假旅游,错过了一次半导体界重要新闻的首发:首款20nm FPGA投片;并且更重要的是Xilinx宣布采用了一种全新的架构——UltraSCALE,在FPGA中加入重要的ASIC技术,并会按重要客户的需求来预设计,这可能带来一次IC界的洗牌。不过,这次游西安一路都在给xilinx打广告,值了吧?
@LSI中国
#LSI新品发布#【LSI全系列Nytro PCI-E固态存储新品之Nytro WarpDrive BFH8-3200】这款产品是一个全高半长的扩展卡,采用eMLC企业级多层单元闪存,总容量4TB,其系统接口为PCI-E 3.0 x8,理论双向带宽16GB/s,持续传输性能能够超过4GB/s,提升基于闪存的服务器设计的存储密度,从而增强服务器性能。
@Kevin王的日记本
回复@吕钱浩的记事本:看来中兴已经准备好了 //@吕钱浩的记事本:继续高涨吧//@Kevin王的日记本
七月手机用液晶屏价格上涨,大尺寸高清和全高清涨幅
@Kevin王的日记本
触摸屏的利润在下半年会加速下滑 //@板朋:对手机厂商是好事,对触摸屏厂商意味着压力更大了,部分触摸屏厂可能会倒闭,目前触摸屏产能供过于求,而内地还在上马。//@Kevin王的日记本
目前触摸屏用薄膜的价格下跌,cover glass的价格也开始松动,帮助触摸屏的价格在七月继续下跌,未来价格有加速下跌的趋势。
@飞象网项立刚
运营商和微信合作是双赢了,收8元费用,不过一个冰淇淋的钱,用户不再付流量费,可以敞开发图片,甚至视频,流量费心中有数,运营商的流量收入稳定,也可得到微信推动,微信有了收入,还有运营商的市场推广,皆大欢喜,这是未来一个大方向,首先合作是电信、联通?