处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

3D打印机技术思想遭遇中国的工业现实 (1)

3D打印机技术思想遭遇中国的工业现实 (1)
来源:eefocus 时间:2013-07-16

几乎每天都有关于 3D打印 的新闻。这项快速制造技术被冠以了可以想象到的所有荣誉。但是,这些概念与现状相差有多远呢?在走访在一线使用3D打印技术的企业后,发现事实是,在可预见的未来,3D打印不会在中国颠覆任何行业。

3D打印并不神秘,也绝非只能在学术研究的实验室才能见到。事实上,深圳作为“世界工厂”和“设计之都”,3D打印技术的商业应用已经在这里发展了一年多。许多人知道国内主流的桌面3D打印机生产厂商大半都在深圳,但鲜为人知的是,深圳已经有不少专业的工业级3D打印服务商和大规模应用3D打印的工业设计机构。

深圳市源创尚品工业设计公司是一家深度应用3D打印的工业设计机构。据其总经理廖天佑介绍,目前他们有近10%的设计案会引入3D打印来进行手板制作。但是这家工业设计机构并不拥有3D打印机,为他们提供3D打印服务的是深圳市茂登科技公司——这是一家专业3D打印服务商。茂登公司通过进口工业级3D打印机作为生产设备,为包括源创尚品在内的多家客户提供3D打印服务。

这种组织形式,使得符合商业应用需要的高精度3D打印可以顺利进入工业生产的环节。

桌面3D打印机只是“玩具”?

3D打印技术事实上已经发展了40年,这种通过逐层堆积材料来叠加成为产品机构的制造方式,与传统制造业通过模具、车铣等机械加工方式对原材料进行定型、切削等完全不同。3D打印将三维实体变为若干个二维平面,通过数字化的管理,大大降低了制造的复杂度——不需要复杂的工艺、不需要庞大的机床、不需要众多的人力,直接从计算机 图形数据 中便可生成任何形状的零件,使生产制造得以向更广的生产人群范围延伸。

近两年3D打印又成为科技概念的热门话题,是因为桌面3D打印机的诞生和推广。这种基于开源硬件解决方案开发生产出来的3D打印机,实际上是对于大型工业3D打印机的简化和廉价化。深圳拥有多家桌面3D打印机的生产商,但其产品仍处于起步阶段。以技术研发进展较快的深圳维示泰克公司为例,他们生产的桌面3D打印机售价不到一万元,可以使用几种塑料线材作为原料打印制造小型物品,虽然其官方称他们生产的3D打印机精度可以达到0.2毫米,但实际精度往往达不到。而且之前与维示泰克公司负责人交流时,对方也表示桌面3D打印机制作的物品“比较适合作为展示使用”——言下之意是,还不能用于功能性零件或产品的制作。

这并不是维示泰克一家的问题,事实上国内所有的桌面3D打印机生产商都面临这样的问题。而国外较为热门的桌面3D打印机,也未必比国内更先进多少。将3D打印机小型化廉价化之后,包括自动化控制、材料科学和温度控制等等几个核心技术难点是全世界3D打印机研发行业正在试图突破的。在现阶段,如源创尚品总经理廖天佑所直言不讳的,“桌面3D打印机只是玩具。”

3D打印几乎完全用于手板制作

廖天佑是工业级3D打印机的用户。茂登公司向他提供服务的工业级3D打印机采购自以色列,价格上百万元。工业3D打印机不仅可以实现0.01毫米(10微米)的高精度打印,还可以根据需求更换不同的喷头与托盘,以打印不同材质的产品,包括金属材料、类石膏材料和软硬可调材料,甚至是多材料的混合打印——而这些实际上已经很成熟的技术,由于与消费者较遥远,还依然被大众舆论认为是科幻和实验。

“我们使用3D打印来制作手板,而像茂登这样的3D打印服务商,99%的业务订单也就是制作手板。”廖天佑如此介绍。

一般的工业产品,从初的技术调研到后的量产,要经历至少14个流程环节,而廖天佑所提到的“手板制作”是其中非常重要一环。手板亦被称为“首板”,是指在没有开模具的情况下,根据产品图纸做出的若干个产品样板,主要用来验证产品,包括外观、结构和功能。由于早这种样板只能靠经验丰富的技师手工制作,所以学名“手板”。当然目前的主流的手板制作也是是采用如数控机床等现代设备完成的。由于3D打印天生不需要模具,自然就成为了制作手板的前沿选择之一。

廖天佑分享了近期一个他主导的锁具产品设计案例。由于这是一个设计为采用特种金属制造的锁具,所以用数控机床切出来的传统手板,在材质上完全不能验证锁具设计的可行性。在以往,这种特种锁具的设计,只能是在纸面工作尽量完善周密的情况下,跳过手板直接制作模具,拿模具浇筑制造出一个原型产品来做验证。这就面临一个风险,如果确实存在设计缺陷需要调整,那么整套模具几十上百万的费用都打了水漂。许多欧洲著名的手工保险柜之所以要卖到天价,有一部分原因就是由于这种为了验证而沉没的设计成本太高了。

但因为采用3D打印技术,廖天佑轻松完成了这个锁具设计的挑战。他直接将金属原材料制成粉末,在工程师的协助下使用3D打印按照不同的设计图纸一次打印了五个锁具原型,终有一个通过了验证。原本可能要花一年才能完成的设计案,他们只花了两个月时间。“即使批五个产品都验证失败了,我们去研究问题调整设计,再用3D打印重新制作手板,也只需要一两周的时间。”廖天佑补充道。