处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英飞凌NFC安全芯片占据全球市场半壁江山

英飞凌NFC安全芯片占据全球市场半壁江山
来源:华强电子网 时间:2012-03-14

英飞凌科技股份公司是的NFC(近场通信)应用安全微控制器供应商。市场调查公司IMS Research的调查表明,英飞凌在NFC安全微控制器市场占有51.5%的份额。

NFC非接触通信技术可将智能手机和其他移动终端变成钱包、票证和钥匙。作为主要供应商,英飞凌在NFC市场发展中扮演着关键角色,以三种方式将NFC应用安全功能带给移动终端:通过用于SIM卡的NFC安全微控制器、通过作为移动电话电子元件一部分的嵌入式安全元件(Secure Element)以及通过可用作microSD卡等设备的安全元件。这使得英飞凌成为世界上能如此灵活实现NFC功能的半导体制造商。英飞凌提供的NFC解决方案可满足针对安全微控制器的严格要求,包括Common Criteria EAL 5+ “high”国际标准和EMVCo(Europay国际、万事达、Visa)认证。它们适用于各种借助移动终端实现的NFC支付应用。

英飞凌的NFC安全微控制器已经使用在大多数NFC智能手机中。对于某些NFC安全微控制器而言,英飞凌使用了其屡获殊荣的“Integrity Guard”安全技术,该技术是专门针对要求实现超高保护水平的移动支付应用而开发的。这种安全技术意味着数据以加密形式进行存储,并在整个数据处理链中(CPU、内存、缓存和总线)依然保持加密状态。

“我们非常高兴英飞凌的NFC安全芯片能处于市场地位,并且赢得了客户的高度信任。我们是全球可以广博的安全解决方案组合支持各种NFC业务模式的半导体制造商。”英飞凌公司芯片卡与安全业务部总裁Stefan Hofschen表示,“数据安全对于持续获得消费者信任和实现NFC业务模式成功不可或缺。利用英飞凌的安全微控制器,具有NFC功能的移动电话可实现安全、便捷和高效。这样,英飞凌就为安全移动支付这样的应用奠定了技术基础。”

据IMS Research的数据,2011年全球交付的NFC移动电话的数量为3500万部,到2012年底,这一数字将攀升至8000万部。比如2012年伦敦奥运会这样的盛会将促进NFC技术的发展,并充分展示该技术在移动支付或访问控制等领域的益处。到2016年,移动支付将成为流行的NFC应用。

据IMS Research称,2011年交付的用于NFC手机的安全元件数量为4580万件。其中主要为嵌入式安全元件,总数达到2660万件,SIM卡和microSD卡等其他解决方案为1900万件和20万件。IMS Research预计从2011年到2016年,NFC安全微控制器市场的平均年增长率可达到94%。到2016年,作为NFC应用主要安全解决方案的嵌入式安全元件的份额将扩展到49%,SIM卡所占的份额为33%。市场研究人员预计2016年销售的所有移动电话中将有44%具备NFC功能。