处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI调制解调器ICAD5700+超低功耗兼容HART

ADI调制解调器ICAD5700+超低功耗兼容HART
来源:华强电子网 时间:2012-03-14

的高性能信号处理解决方案供应商ADI,近日推出一款高能效的调制解调器 IC AD5700,该器件支持在智能传感器和工厂自动化设备等过程控制应用中实现 HART 连接的完整。调制解调器 IC AD5700 是业界功耗低的调制解调器 IC,从而大大提高效率,并完全兼容HART通信协议,该协议是通过智能设备和控制或监控系统之间的模拟线路收发数字信息的全球标准。AD5700 HART 调制解调器 IC 是 ADI 公司针对 HART 通信推出的首款完整IC产品,并已向在 HART通信基金会注册,符合标准要求。

HART 通信基金会执行总监Ron Helson表示:“经过 HART 通信基金会测试验证,采用 AD5700 HART 调制解调器设计的产品完全符合 HART 协议要求。HART 协议要求合规性非常重要,这样在使用支持 HART 的手持式测试校准设备、电脑和自动化系统时,全球各地的用户便能够轻松快捷地访问现场设备。”

AD5700 HART 调制解调器IC能够在恶劣的高噪声工业环境中精确地对 HART 通信信号进行编码和解码,从而确保提供可靠的通信接口。借助该器件,可以轻松快捷地实现可向 HART 通信基金会注册的产品。该新款调制解调器IC 是首款集成内部低功耗0.5%精密振荡器、内部接收滤波电路和内部缓冲 HART 输出的调制解调器 IC,与同类产品相比,所需外部支持器件减少60%,电路板面积节省超过75%。在模拟 I/O 模块中,AD5700 调制解调器IC在各通道内增加 HART 功能,这样便无需增加系统尺寸,因而可以减少电路板空间。与其它解决方案相比,功耗减少38%,这使得系统工程师在设计智能传感器应用时能够减少功耗预算,降低系统成本并优化电路板空间来支持补充功能。

AD5700 HART 调制解调器 IC 可以与 ADI 公司适合工业应用的创新型数据转换器产品轻松接口,例如适合模拟I/O模块的AD5755 DAC和适合环路供电型智能发射器应用的AD5421 DAC。ADI 公司还开发了一款采用 AD5700 HART 调制解调器 IC 的全功能智能发射机演示系统,该系统通过 HART 通信基金会测试验证,且注册为认证的 HART 解决方案。

AD5700HART 调制解调器 IC 主要特性和优势

在单个芯片内集成实现 HART 连接所需要的所有滤波、信号检测、调制、解调和信号生成功能,因而设计所需的外部支持器件极少。

以紧凑型低功耗、0.5%集成式精密振荡器替代分立晶体。

符合 HART 通信基金会设置的物理层协议工业标准,通过兼顾所有物理层要求简化设计挑战。