处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新兴应用扩展MEMS产品市场 稳定的产能才是王道

新兴应用扩展MEMS产品市场 稳定的产能才是王道
来源:EEFOCUS 时间:2013-07-16

据HIS报告显示,2012年意法半导体的MEMS芯片和传感器销售收入总计约8亿美元,占到了整个市场48%的份额,是接近竞争对手的两倍多。为何意法半导体在过去能取得如此骄人成绩,今年的MEMS芯片和传感器销售情况如何,未来意法半导体在MEMS领域又会如何布局,在日前结束的上海移动通讯展上,笔者通过意法半导体大中华暨南亚区微电机系统&传感器部门高级市场部经理吴卫东先生,了解了意法半导体在MEMS和传感器领域的情况。

新兴技术不断投入市场,市场发展迅猛

随着智能手机、平板电脑等个人消费类产品的大范围普及,加速度计、陀螺仪、压力传感器、磁力计以及硅麦等MEMS产品的需求也是迅速增长,用吴卫东先生的话来讲,六年多的时间,MEMS市场的发展是突飞猛涨。作为市场公认的MEMS一站式采购供应商,意法半导体能为客户提供的除了上述比较成熟的产品,还为客户提供了丰富的产品组合,提供不同的传感器和信号处理、控制功能、传感器融合算法与无线接口整合在一起的多传感模块。

当然一些新兴的MEMS产品意法半导体同样也在不断研发中,吴卫东先生介绍了意法半导体用MEMS技术做成的微型投影引擎,这使得下一代智能手机等便携消费电子产品可以集成微型投影机,让用户随时随地分享视频、相片和幻灯片成为可能。目前产品还处在sample阶段,厚度能做到5mm,立体尺寸差不多在1.5cm^3左右。

意法半导体开发的热射流MEMS器件提供给目前主要的喷墨打印机制造商。打印头芯片内含有数百个微型通道,这些墨水通道与相应的装满墨水的微型墨盒相连。同一芯片上的加热元件与控制电路将墨水蒸发,把微小墨水气泡喷射到打印机上。

意法半导体采用微射流MEMS技术研发的注射泵为糖尿病患者带来了福音。安装在一次性敷贴内的微型胰岛素注射泵能够定时定量向人体持续输注胰岛素,同时还可检测注射泵存在的潜在故障,为病患提供方便的同时也进一步提供了安全保障。

今年MEMS市场的势头同样非常不错,吴卫东先生介绍,上半年意法半导体亚太区(不包括韩国、日本以及欧美企业在亚太区的工厂)的业务量基本已经和去年全年持平,接近七千万美金。

新兴应用扩展MEMS产品市场

针对目前比较火的Google Glass、iWatch等智能穿戴设备市场是否会成为MEMS的下一个增长点?吴卫东先生表示意法半导体非常看好这个市场,另外意法半导体广泛的产品线可以为客户提供从主控到模拟前端再到发射一系列的芯片方案。

室内导航、个人气象站也是目前谈的比较多的热门应用,吴卫东先生表示对于芯片厂商来说,功能都已经可以实现,或者有问题也能很快解决,目前的关键是需要有一股能把所有东西都整合到一起的力量,包括运营商、内容提供商等等,并且让所有进来的人有利可图。今年意法半导体也会与上下游合作作一些试点应用。

稳定的产能才是王道

当后笔者问起吴卫东先生MEMS企业的发展机会在哪里时,吴卫东先生给出了一个明确的答案:首先要有产品、其次质量要可靠、重要的是要有稳定的产能。虽然我们经常说意法半导体是MEMS技术开发的先锋、拥有600多项与MEMS相关的专利,但是拥有全球首家MEMS器件专用8英寸晶圆生产线,拥有位于意大利Agrate和卡塔尼亚的前工序制造厂(MEMS机械部分)、法国卢塞和Crolles的逻辑芯片制造厂(MEMS电子部分)以及马耳他Kirkop和菲律宾卡兰巴的封装测试厂,这才是意法半导体笑傲江湖的资本所在。