处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM/x86都惊呆了:MIPS要夺取25% CPU市场

ARM/x86都惊呆了:MIPS要夺取25% CPU市场
来源:中国电子网 时间:2013-07-15

 MIPS架构的诞生其实要比ARM早上五年,而且在上世纪九十年代末,占据着RISC架构微处理器市场大约30%的份额,但因为技术进展缓慢、市场 运作不良,MIPS如今已经彻底沉沦,成了一个很陌生的名字。Imagination将其收入囊中之后,已经开始了二度创业,不但宣布了全新一代技术架 构,还宣称要在五年内夺取25%的市场。

Imagination CEO Hossein Yassaie在一次发布会上表示:“我必须强调,MIPS的策略不是短期性的。我们正在执行一个多年计划。我们的目标是,在未来五年内,从设计的角度讲拿下25%的处理器市场。 ”

Imagination在收购MIPS仅仅七个月后就展示了新的路线图,不可不谓神速,全新的64位架构也非常诱人,但问题是,仅仅有技术是不够的。要想在智能手机和平板机中开辟一片天地,软件、厂商的化生态支持是至关重要的。

Imagination的首要目标就是争取Google安卓系统的支持。事实上,Google目前是支持MIPS架构的,但是安卓NDK原生开发包却对并不太友好。

Hossein Yassaie表示:“我们大大加强了投入力度,正在开发一种名为‘MagicCode’(神奇代码)的技术,可以消除任何向下兼容性或者老平台相关问题。 我们预计这能带来极高、极高的兼容性,在某种程度上就像Intel平台做到的那样,而他们已经得到了三星等公司的采纳。”

他还说:“我经常用一个例子来说明这个产业需要MIPS,MIPS也需要整个行业,因为一个几近垄断的环境里无法继续发展的。我经常会将这比作只要有可口可乐,就会有百事可乐。MIPS就是要确保百事的存在。 ”

Imagination市场联络高级主管David Harold还特别指出,MIPS的市场状况并没有很多人想象的那么糟糕,因为根据Gartner的统计数据,MIPS 2012年获得了17%的增长,大大高于整个处理器IP市场11.2%的增幅,而在收购了MIPS之后,Imagination已经获得了11%的整体市场份额。