处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

JDSU发力中国市场助力TD-LTE测试

JDSU发力中国市场助力TD-LTE测试
来源:21ic 时间:2013-07-15

在通信行业提起 JDSU ,人们很自然的会联想到固网和光c,这也是JDSU的传统强项;不过,与此同时,JDSU也看到了无线测试领域巨大的市场空间。

JDSU公司移动业务部门高级副总裁兼总经理C.J. Meurell在接受C114采访时表示,实际上三年前,JDSU就已开始转战无线测试领域,JDSU是目前市场上为数不多的可同时提供无线测试和有线核心网测试的公司,JDSU今后将同时兼顾固网和无线这两个领域的测试解决方案。

通过收购转战无线测试:关注三个层面

早在几年前,JDSU就意识到无线领域的业务将有很大的增长空间,因此JDSU开始逐渐涉足无线测试领域。据C.J. Meurell介绍,在过去两年中,JDSU收购了三家公司:家是加拿大容载测试解决方案供应商Dyaptive Systems;第二家是韩国无线测试与测量解决方案供应商GenComm;第三家是Arieso;目前,JDSU正在寻找值得收购的第四家公司,以丰富 JDSU的无线测试产品线。

对于无线测试领域的挑战,C.J. Meurell指出,智能移动设备上的众多应用正产生着大量的数据内容,而传送这些内容对移动网络运营商提出了挑战,因此JDSU的业务主要关注三个层面:一是智能移动设备,二是移动设备上的应用,三是移动设备和应用所产生的大量数据。

“JDSU致力于保证全球用户的数据都能够得到顺畅的传送,并保障业务的正常运行。”C.J. Meurell进一步表示,JDSU在有线和无线领域,微小区边缘网络或是核心网,都能为运营商提供测试仪表及软件,帮助激活服务,并保证在核心网传输过程中业务的顺畅进行。

助运营商破解Small Cell三大挑战

而随着智能手机用户群的不断壮大,移动网络运营商需要在网络中部署越来越多的Small Cell来保障业务运营。对此,C.J. Meurell指出,“运营商在部署Small Cell时通常会面临三大挑战:是如何选址部署Small Cell以化效率;第二是如何将部署好的Small Cell与核心网进行连接;第三是成本问题,单个Small Cell成本很低,但如何降低一系列Small Cell的维修成本就成为一个很大的挑战。”

针对上述挑战,JDSU已经有了应对之策。据C.J. Meurell介绍,JDSU今年收购了Arieso公司,整合了其所擅长的位置感知技术,这种技术可以帮助获取一定地理范围内所有移动用户的使用习惯,包括登入和登出移动网络的位置,并可保存长达数周的记录。通过这样的数据,可以确定移动终端用户活跃度的区域,进一步确定部署Small Cell的位置。

而针对布置好的Small Cell的维护问题,JDSU采用PacketPortal技术,在每个微小区基站中放置微探针JMEP,不必亲临基站即可实现对基站的远程监测和日常维护。一旦发现问题,即可派出维修人员现场维护。

此外,对于布置完成的Small Cell,JDSU的一代基站测试仪可以作为单个设备,实现对多个功能的测试。包括基站与网络的连接性能测试、光纤传输性能与质量测试,以及以太网连接及无线连接测试,仅用单个设备即可实现对多种功能的整合测试。

发力中国市场:助力 TD-LTE测试

实际上,全世界的移动网络运营商都会面临着上述这三个挑战:如何选址以化基站效率、如何将基站连接网络以及如何降低成本。“不同的是,在中国这三个挑战都会被成倍放大,因为中国用户众多,也是JDSU的市场。”C.J. Meurell说。

“JDSU的核心竞争力就在于我们拥有一种更全面的视角,从基站的建设、运营到维护都有着丰富的经验,同时能够提供可同时应对三种挑战的整合解决方案,而我们的竞争对手只能针对其中的某个进行解决,这是JDSU与它们的区别。”C.J. Meurell表示,JDSU向中国市场承诺,做到接近用户、了解用户需求,并将用户需求反馈至总部,进而为中国市场提供更契合的产品与服务。

“例如,中国移动对JDSU针对TD-LTE的新的解决方案就很趣,包括Arieso的位置定位分析等,这是JDSU与中国移动合作的很好的契机。”C.J. Meurell称,JDSU可以全面利用所有收购过的公司的技术,为中国移动及其他运营商客户提供整合的测试解决方案。

与此同时,要协同旧的移动网络一起进行测试服务,包括2G及原有的3G网络,对JDSU也是一个挑战。C.J. Meurell表示,JDSU会将与中国移动在TD-LTE方面的合作为起点,取得一定成功以后,则会深化在3G方面的合作。