处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术

天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
来源:电子工程网 时间:2013-07-12
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是4G移动宽带服务运行于700-2700MHZ。使用其4G网络的LTE无线运 营商包括AT&T和Verizon公司与许多世界各地的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-
2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术
和调制方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度.因为LTE的接口与2G和3G网络互不兼容,所以LTE需同
原有网络分频段运营。

4G/ LTE天线 ,被视为由3G天线产品向 4G天线 产品演进的主流技术。LTE天线的随着网络不断的发展,LTE天线

的面世减少了网络传输等待的时间,为网络提供了更高的用户数据速率,改善系统存量和覆盖,降低了运营成本。
移动通信应用正从语音向数据转移,从2G/3G向HSPA/LTE演进,对天线技术创新提出了全新的要求。
4G/LTE是3G通用移动通信系统 (UMTS) 的新一代无线协议,经由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 开发,目标是将
蜂窝式发展成为基于数据包的全IP(因特网协议)网络。在 LTE的众多目标中,有分别为100与50兆位每秒 (Mbps)
的高速上行与下行数据速率,以及不超过5毫秒 (ms) 的低数据包延时。对无线IP语音 (VoIP) 等新型业务而言,
后者的重要性正在不断提升。此外,这项技术必须具有更高的频谱效率和通信容量,以及更低的每位通信成本。
4G/LTE 采用了多种概念以显著提升技术复杂性。除其它先进技术以外,特别值得一提的是更为复杂的上行与
下行的调制方案,高灵活通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。后,LTE提
高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。