不过,如果从日常的手机使用角度来看——比如浏览网页、拍照、玩游戏,目前的顶级手机大多一样,通过强大硬件辅以体验出色的软件,来实现令人印象深刻的、方便的使用效果。并且,目前所有的技术仍然在不断提升:摄像头会更加清晰、处理器更快更轻、屏幕更大分辨率更高,电池寿命也将更加持久。但在未来的科技领域,始终需要一个更具创新意味的兴奋点。
顶着一头毛茸茸金发的Frog Design(青蛙设计,美国硅谷的一家专业创意设计公司)的创意总监Mark Rolston,已经在IT领域工作了20年。在他看来,智能手机正要面临下一次革新。当然,产品形式和材质可能会有新的突破,让厂商拥有更多设计灵感,但在创新方面的飞跃,Rolston表示,那种显而易见的、巨大的创新,已经很难出现在智能手机产品中了。
不过,这并非说明智能手机将死或是即将过时,事实正好相反。类似于Rolston这样专注于未来技术的从业者,正在致力于从细微的部分提升智能手机的整体使用体验,所以我们肯定会看更疯狂的手机拍照软件或是无处不在的NFC功能,同时还有更多其他的创新更值得我们期待。
手机传感器:监控空气质量甚至追踪脉搏
目前几乎每款主流的智能手机都内置了加速度、距离感应器等装置,但是很多时候它们的作用却没有被完全发挥出来。不过,已经开始有越来越多的厂商开始重视这些被低估的组件,比如三星Galaxy S4,就能够探测到下滑的压力、温度和湿度等等。虽然在目前,它们无法为手机带来性感的功能,但是在未来,这些组件将能实现更详细的信息收集和报告功能。
试着想象一下,你的智能手机不仅可以显示空气质量,甚至能够实时监控污染物或过敏原,并将数据发送到互联网上,提醒人们注意气候变化。除了空气质量,温度和移动速度传感器也将被应用到医学领域,智能手机将可以通过内置的传感器跟踪到你的脉搏,甚至是心电图信息。毫无疑问,传感器的多领域应用,将是智能手机创新的一个趋势。
智能手机附件的多样化发展
在未来,智能手机还可以通过更加多样化的配件,实现更多的功能扩展。一些用户表示,他们并不希望所有的功能都集成在日常使用的智能手机上,但是对高度专业化的配件与软件很感兴趣。
比方说,你已经下载了一个艺术应用,里面有众多知名的画作、而现在,你可以购买一个内置NFC芯片的微型投影仪,可以让将画作投影到墙壁上观看。这种更具自由度的配件使用形式,不仅能够增强手机的功能,还并不妨碍日常的手机使用,更具实用性。
手势操作将解放你的双手
多年来,智能手机一直拥有一些间接的操作方式,比如将手机翻转静音、或是使用语音功能来拨号。而随着科技的进步,越来越多的智能手机开始将手势操作作为卖点,让你通过更多的方法来操作手机,而不需要真得接触到它们。比如苹果的Siri语音助手,可以让你使用语音向手机发出指令,而不是打字。
那么在未来,我们还期待看到更多更加智能的手机手势操作,比如追踪用户的眼球自动启动游戏,或是进一步扩展手机的智能操作形式。比如,如果你开启了一个健身应用程序,传感器在感应到运动之后,会自动切换为语音控制。
很多智能手机已经开始通过光学或物理手势来执行操作
其实在计算机领域,手势操作或运动感应已经逐渐开始被应用在游戏操作等领域,比如微软Kinect,是非常酷的体感游戏操作技术。当然,体感游戏设备大多是追踪移动物体,对于智能手机来说,手势操作则相对静止一些,但依然有很大的发展空间。比如三星智能手机已经可以通过手指来实现“悬浮预览”之类的操作,让你可以不必触控到屏幕,来预览照片、视频等内容。
Leap Motion可以让你用手势操作传统计算机
Leap Motion是时下非常受瞩目的一个手势操作终端,它使用了独立的传感器,让传统PC、大屏幕电视可以支持手势操作功能,实现手指的缩放、点、画以及跟踪功能。所以在未来,这种更加精确的传感器也有可能被集成在智能手机或是平板电脑中,实现革命性的操作形式。
更广阔的生态系统
如果你已经看到了这,你将会意识到:在未来的智能手机环境,我们的设备将不再是孤立的。WIFI、蓝牙、NFC近场通信技术,再加上miracast标准,只要一旦它们被更有效地被利用起来,这些连接性就可以让你的智能手机与其他计算机设备形成更好的沟通,要比摄像头具有多少像素或者是Ultra Pixels大像素镜头更具实用性。未来的智能手机可以通过传感器和网络连接识别周围的物体,比如,如果你将手机放在车上5个小时,手机便会自动发送邮件或是拨打你的备用号码通知你;亦或是当有人把同一款型号的手机放在你的手机附近,它会显示红光或发出嗡嗡声提醒你,哪一个才是属于你的。
部分智能手机已经可以通过红外线遥控家电,未来的智能手机将会具备更丰厚的联动功能
另外在未来,你的智能手机不仅仅可以登录社交网络,还将成为一个真正的社交工具。你可以进行偏好设置,告诉手机是否共享你的信息,如果你选择是,其他用户则可以通过手机的传感器,接收到你的共享信息,这样就可以直接通过手机了解到你是谁、做什么工作以及拥有什么样的背景。而当你接近某人(比如工作伙伴或是客户),你已经完成了基本了解他们的工作,可以直接切入主题进行谈话了。
可穿戴智能设备的流行
时下,谷歌眼镜以及智能手表等可穿戴智能设备已经成功地吸引到用户的关注;而在未来的某一天,当你走进咖啡厅你或许会发现每个人从头到脚都是这些装备,当然你的智能手机仍然是存在的,它们是作为信息的接受者或是“大画面”阅读的角色,而那些智能手表、腕带、鞋子会记录你的数据,并将之反馈到智能手机上。当然,目前的可穿戴智能设备还有很大的发展空间,它们需要更强大且实用的功能,让用户真正接受爱上它们。
这个脑电波猫耳朵会随着你的思考而摆动
为了更好地为我举例,Frog Design的创意总监Mark Rolston在我们的会面中带来了一款自家公司设计的脑电波猫耳朵,这款产品能够根据你的脑电波信号旋转或摆动,十分有趣。当然,这个产品在目前看来不太实用,但它无疑是一种趋势。那么,当这种设备与智能手机应用程序所搭配,会通过什么样的形式来分享我们大脑中的信息呢?或者是让你用意念去控制设备上的LED灯?虽然听起来很科幻,但并非不能实现。
总而言之,关键的一点是:智能手机不会消失。只不过未来的发展趋势不再是让你仅仅盯着手机屏幕、使用手机自身的功能,而是更强互联性和功能扩展,成为联通你周围世界的桥梁。