处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PMC推出端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片

PMC推出端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片
来源:华强电子网 时间:2012-03-12

致力于存储网络光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC-Sierra公司宣布推出支持对称模式的端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片(SoC)解决方案,继续保持其在光纤到户领域的地位。PMC公司高度集成的PAS9000ONU和PAS8000OLT系统级芯片,是业界首款支持10Gb / s下行和10Gb / s上行接入连接的系统级芯片。其性能和集成的功能助力运营商为家庭和企业用户提供先进的三重播放视频点播、高速互联网接入和VoIP服务。从EPON到10G-EPON的演进,使运营商可以在每个光纤分配网络(ODN)上连接多达10倍的用户,减少了每个用户的运营成本和资本开支。 另外,PMC的10G-EPON解决方案可与已部署的EPON设备完全互通,允许运营商能够逐步升级网络,并实现EPON ONU和10G-EPON ONU的并行部署。

PMC的ONU器件具备业界先进的高集成度,以降低系统成本和能耗。集成于芯片的同步功能使移动网络通过10GEPON回程,消除了对外部电路系统的需求。集成的省电模式可以使ONU的功耗降低50%以上,让网络更加节能。

PMC公司副总裁兼光纤到户产品事业部总经理Ofer Bar-Or表示“运营商一直设法寻找各种途径来提供更好的三重播放业务和更高的带宽,而10G-EPON是可靠且运营费用低廉的解决方案。作为该领域的市场,PMC为开拓低能耗和高服务质量(QoS)的高带宽网络提供更好的选择。我们高度集成的系统级芯片可实现EPON和GPON向10G-EPON的平滑过渡。

PMC的10G-EPON解决方案符合IEEE802.3av标准及中国运营商规定,适用于光纤到户(FTTH)、光纤到路边(FTTC)和光纤到楼(FTTB)应用。所有器件都采用PMC经验证的GigaPASS™架构,可实现高达10千兆位的数据传输速率,该架构已广泛应用于部署在全球范围内的超过2000万台PON设备上。

Infonetics Research公司负责宽带接入和视频市场研究的首席分析师Jeff Heynen指出,“10G-EPON对于服务提供商而言是性价比的解决方案,可为其接入网络提供足够的带宽,以支持不断增长的带宽密集型设备所产生的数据量,如智能手机和平板电脑。  EPON和10G-EPON的互通性以及可实现对称和非对称两种模式等特点,使EPON成为灵活且扩展性的光纤接入选择。”

10G-EPON OLT主要功能

PMC公司先前推出的PAS8000 OLT器件集成了市场上先进的光纤接入能力。集成的流量管理器可以使运营商为更多用户提供新服务。完整且始终在线的工具套件,包含OTDR和上行信号分析功能,用于光纤网络和ONU检查,使运营商能够在服务过程中也可以进行户外光纤线路测试,维护网络正常运作,同时大幅节省运营成本和资本开支。