处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OPT技术:引领液晶无缝拼接的全新时代

OPT技术:引领液晶无缝拼接的全新时代
来源:CPS中安网 时间:2013-07-11

    液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能。因为液晶拼接屏的这个优点,让其在市场中得到较为广泛的应用。

    虽然液晶屏在拼接历史以及拼接的多样化方面占据着独特的优势,但是液晶拼缝的效果却是多年来液晶拼接行业难以言说的痛楚。纵观液晶的发展历程,2008年以前可以称之为是“宽边液晶时代”,液晶各单元之间的物理拼缝高达22mm。如此宽的拼缝严重割裂了画面的显示效果,无论是从视觉上还是从实际的应用显示上,都带来了很大的障碍。

    随着技术的进步以及整个市场研发实力的增强,超窄边液晶单元的出现为行业带来了福音,液晶拼接的物理拼缝首次降低到6.7mm,2012年市场上的55寸液晶拼接的物理拼缝已经低至了5.3mm,46寸产品的物理拼缝也缩减至5.5mm,虽然拼缝大小有所降低,但是也仅以1mm的幅度在降低,在拼接显示的效果上仍然不理想。

    虽然液晶的发展先后经历了宽边到超窄边的进步,但是相对于DLP的拼接效果,46寸液晶的5.5mm拼缝也并非理想的显示效果。清投视讯立足为客户开发更好的产品,在液晶拼接屏领域不断地研发新技术,采用独创的OPT技术,打造了无缝液晶拼接系统,奇迹般地将46寸液晶的拼缝缩减4mm,降低至1.5mm。液晶拼缝由原来4个硬币的厚度降低至一个硬币的厚度,解决了液晶拼接多年来无法处理的拼缝问题,极大地提升了液晶拼接屏的显示效果。

    清投OPT液晶拼接系统采用独特的光学处理技术,1.5mm拼缝不仅创下了全球窄边液晶拼接的记录,同时此项处理技术的出现,也将替代市场上与液晶拼接竞争较为凶猛的等离子拼接,改变市场上小拼缝产品的格局。放眼未来拼接市场领域,无疑将成为OPT无缝液晶拼接与DLP背投拼接独霸市场的局面,而由于二者各自独特的系统性能,OPT无缝液晶拼接也将成为许多客户的新宠。

    据悉,清投此款OPT无缝液晶拼接已获得国家专利,此款液晶继承了46寸液晶的所有优点,同时将拼缝降低至了1.5mm,具备着行业所不能比拟的优势。清投此项OPT技术的出现不仅对于用户有着极大的吸引力,通过此项技术清投液晶也将国际液晶拼接市场引入到了无缝拼接的新时代。