处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

为什么多数平板电视不适合做电脑显示器?

为什么多数平板电视不适合做电脑显示器?
来源:腾讯数码 时间:2013-07-11

相信很多用户会发现自己在某些时候,会希望家里的大屏高清电视能够发挥更多的作用,比如替代传统的PC显示器。高清电视超大的屏幕和超薄边框,让它们看上去像是一个放大版的显示器,并且HDMI接口已经成为标配,连接PC完全不在话下;而至少32英寸起的屏幕尺寸,让一个22英寸的液晶显示器显得非常可怜。所以,为什么不行动起来呢?

使用高清电视来代替传统液晶显示器的争论其实已经持续了很长一段时间,主要的原因在于两种产品的侧重点不同,比如刷新率和响应速度,但是改进的电脑显卡视频驱动以及高清电视价格的不断下降,让这种需求逐渐攀升。那么,如果你想使用高清电视作为辅助显示器、或是与PC搭配组成家庭影院,你需要在购买电视时注意一些事情,感兴趣的朋友不妨阅读一下我们的购买指南。

你需要知道的

市面上的高清电视种类和型号繁多,用户的需求也不尽相同:一些人可能会喜欢对比度更出色的等离子电视,而其他人则可能更喜欢液晶电视的高亮度,还有人可能会认为智能电视功能是更重要的。虽然这些都是选购时需要考虑的因素,但是如果要将电视作为显示器使用,你可能需要更加在意以下四个注意事项。

1. 输入滞后

输入滞后通常是指在移动鼠标等操作时出现的屏幕显示元素速度变慢的状况,一些产品通过添加降低图像模糊和主动背光等功能,来减轻输入滞后的现象。这种情况在观看电影时基本不存在,但是会出现在交互式的使用中,比如玩游戏或是编辑Excel表格等。输入滞后效果较明显的电视,会让你在使用电脑时感觉很迟钝,操作小的界面元素时也难以达到精准的效果,所以,对于普通用户来说,至少要保证电视的滞后时间低于100ms(毫秒),而对于游戏玩家来说滞后则是越少越好。

主流高清电视的输入响应时间

那么怎么了解高清电视的输入滞后时间呢?一些网站可以帮助你,比如DisplayLag.com,列举出了170款主流电视的滞后速度,另外HDTVtest等网站也拥有输入滞后的数据库。总得来说,多泡泡坛子,了解电视的参数是没有坏处的。

2. 像素密度

显示器的像素密度代表了它的细腻程度,通常是以ppi为单位来表示,数值越高越好。由于高清电视的屏幕尺寸都很大,分辨率又都集中在1080P全高清,所以像素密度普遍偏低。例如,一台42英寸1080P的电视像素密度为52ppi,而60英寸1080P电视则为36ppi,这就意味着,42英寸电视的整体观感要更加细腻一些。

1080P高清电视的像素密度普遍较低

从理论上来说,如果用户坐在距离观看,即使是60英寸的1080P电视,也不会察觉到明显的像素点,但现实状况往往没有这么理想。这是因为PC字体在1080P分辨率下十分小,基本上无法从很远的距离进行阅读;但如果过于靠近电视,屏幕上的像素点则一览无余。所以,在一般情况下,一个小尺寸的1080P电视要比大尺寸1080P电视拥有更好的近距离观赏效果。

3. 4:4:4色度映射

色度抽样是一种编码技术,用于压缩视频的颜色信息来降低存储空间。听上去这是一种严重影响图像质量的压缩技术,但事实上那些微妙的色彩损失是肉眼难以察觉到的,包括蓝光和JPEG等主流文件存储格式,都使用了这一技术来节省存储空间。如果一个图像没有颜色信息的损失,那么它就使用了4:4:4色度映射,但由于这种情况十分少见,所以很多电视都不支持4:4:4的彩色显示功能。通常情况下,这不是一个问题,除非连接的PC端不支持色度抽样功能。

4:4:4色度映射拥有更真实的颜色还原效果

如果PC端不支持色度抽样,那么在将图像输出至不支持4:4:4颜色的电视上时,就会发生问题,常见的便是色斑、不准确的色彩等现象,虽然不至于无法使用,但是整体效果还是十分影响心情的。

不幸的是,几乎所有的制造商都不会提及产品是否支持4:4:4颜色的信息,所以这也就需要用户自行在论坛中搜索相关的产品信息了。一般来说,液晶电视相比等离子电视可以更好地支持4:4:4颜色输出,虽然很多时候你需要使用游戏模式或PC模式来实现。

4. 残影现象

在早期,等离子电视令人广为诟病的便是图像残留问题(一般被称为“烧屏”),很多时候静态图像会残留无法消除,这是让花费高价购买新电视的用户所无法接受的。随后,制造商迅速解决了这个问题,在近几年基本上已经杜绝了这种现象。但是,这并非说明残影现象完全消失,只不过是不会保留。很多时候,你仍然会看到静态图像在屏幕上停留几秒甚至几分钟。而对于PC用户来说,这可能是一个问题,虽然不至于保留,但是会让人分心,影响使用效果。所以液晶电视可能是连接PC时一个更好的选择。

等离子电视的残影现象

总结

在提出以上四个技术问题之后,让我们来总结一下,什么类型的高清电视更适合连接PC使用。首先,大部分等离子电视都受困于残影和无法支持4:4:4色度映射的问题,所以尽管它们的画质更好,但似乎并不适合PC的日常操作使用。但是如果需求仅仅是观看在线视频,那么基本上不会遭遇到上述问题,等离子电视也会是一个不错的选择。

至于液晶电视,它们不存在残影现象,一些主流机型也提供了很好的4:4:4色度映射功能,同时并提供了更高的像素密度(32英寸1080P机型通常都是液晶电视,等离子电视基本使用更大尺寸的面板),这些优势使得它们成为一个不错的选择。但是,一些液晶电视的输入延迟时间超过了100ms,这是十分可怕的,需要用户注意。

举例来说,索尼KDL-47W802A就是一款非常适合连接PC使用的液晶电视,它拥有非常低的输入延迟时间,支持4:4:4色度映射,并拥有体面的像素密度。另外,1200美元(约合人民币7361元)的价格也比较实惠。三星UN40EH5000和5300系列也是不错的选择,并且价格低于500美元(约合人民币3067元),就能得到一款40英寸的液晶电视。

当然,电视本身的画质和功能也是需要考虑的部分,所以大家应该进行综合考量,选择一款既能够满足日常观看需求、又可以实现良好PC输出效果的高清电视。