处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Intel发业界首个整合版万兆网络芯片

Intel发业界首个整合版万兆网络芯片
来源:华强电子网 时间:2012-03-09

 

Intel昨日正式发布了型号为X540的以太网控制器。作为业界首个全整合方案万兆网络芯片,X540的单芯方案可进一步节省空间和能耗,可适用于板载及独立网卡。

 

此外,Intel X540还可向下兼容10M/100M/1000M网络。与其他Intel万兆网络产品相同,Intel X540提供高级I/O虚拟化,支持iSCSI(Internet Small Computer System Interface)和FCoE(Fibre Channel over Ethernet)功能;和前日发布的Sandy Bridge-EP架构Xeon E5系列产品是搭档,可从E5平台的强大I/O中获益。

 

目前采用Intel X540控制器的独立网卡X540-AT2官方推荐售价为124.34美元,采用PCIe 2.1界面。

 

X540 10GbE网络解决方案

 

采用X540的独立网卡