处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI为高、中、低端市场提供供电变送器解决方案

ADI为高、中、低端市场提供供电变送器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-10

【导读】要做好两线环路供电变送器系统设计,必须要考虑许多因素,如精度、功耗预算、诊断等,设计中也将面临诸多挑战,本文将介绍ADI的供电变送器解决方案,分别针对高、中、低端市场,为设计师们提供一个解决之道。

工业环路供电变送器系统原理和趋势

当代的现场仪表,也就是众所周知的智慧变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量,例如温度、质量流速和压力等。系统设计人员面临着一种直接挑战,也就是既要融合额外的智能、功能和诊断能力,同时又要开发出能够在4 mA至20 mA的环路所提供的有限功率范围内有效运行的系统。严格的安全标准、空间限制、HART通信、诊断和预见性维护将是未来的主流趋势。


图1:采用HART的变送器通信

工业两线环路供电变送器系统设计考虑和主要挑战

为了获得合适的两线环路供电变送器系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、功耗预算、诊断和采用HART时的静默噪声限制。

●低环路电流是4 mA,对电路板设计而言允许3.5 mA的系统总功耗预算。
●支持12 V至48 V的环路电压范围。
●测量精度可以高达读数的0.1%,ADC分辨率需要16至24位,DAC分辨率需要14至16位。
●传感器输出通常需要低噪声精密仪表放大器。
●考虑到变送器受限的内部空间,为了实现功能化,需要高集成度的芯片解决方案。
●HART(高速可寻址近程变换器)通信对读取现场仪表过程和诊断信息发挥着必不可少的作用。它是迭加在1 mA p-p的振幅下的频率为1200 Hz和2200 Hz的FSK信号。 

智慧变送器通常位于危险或远程的恶劣环境内。为了能够在较宽的温度范围内工作,低温漂移系数和低功耗对环路供电变送器非常重要。ADI公司提供完美的产品组合,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和Cortex-M3内核微处理器等。