处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔八核E5处理器问世+专为高能效数据中心优化

英特尔八核E5处理器问世+专为高能效数据中心优化
来源:电子工程专辑 时间:2012-03-09

 

英特尔宣布为未来的“绿色”数据中心开发出了首款处理器,并声称在与现有方案相同的能耗条件下,性能可提升达70%之多。新的E5-2600具有围绕着八颗核心的高速双向环形汇流排,用来连接20MB的缓存,四通道DDR3存储控制器和40通道的PCI-Express 3 I/O。

 

“E5是我们首款针对2015年高能效数据中心优化的CPU,”Sandy Bridge架构师Jeff Gilbert说。“它具有两个32位元组宽的超高速环形汇流排,以相反方向围绕着八颗Sandy Bridge核心,并将它们连接到缓存。”

 

E5系列也是英特尔首次整合I/O的服务器处理器芯片,据称这可降低30%的延迟,而采用PCIe3也能将频宽增加一倍。E5系列也是该公司首款藉由整合10Gbps乙太网路区域网路(Ethernet LAN)而支持主机板上LAN(LAN-on-motherboard, LOM)的服务器产品。

 

英特尔同时声称,E5是首款针对10%~20%超低闲置功耗利用率而优化的处理器。该芯片具备先进的电源管理代理功能,能针对整颗芯片中的个别部份限制功耗,包括核心、存储器和I/O,并进行智能管理以化性能、能效和其他数据中心希望达到的节能目标。而取决于负载条件和加速需求,还可启用动态切换功能,E5会自动在“性能”和“低功耗”模式之间进行切换,此外,针对其他核心的电压/频率调整,该芯片也附加了新的“平衡”模式来补偿这些加速需求。

英特尔E5-2600处理器的八颗核心由高速双向环状汇流排与缓存、其他存储器和直接存取I/O连接

 

举例来说,若数据中心管理者想要将整体耗维持在一定水准,那么平衡模式将会降低一些核心的电压和平率,以补偿处于加速模式下的核心负载。E5也搭载了更智能的全新turbo 2.0模式,提供更好热管理演算法。

 

除了可调节每颗核心的电压和频率,新的电源管理代理功能也能藉由动态地减少I/O宽度来管理能源效率,以达到工作量和热管理等目标。核心功率能在50~95W之间进行调节,存储器延迟在118~64ms之间。

 

后,E5的执行平均功耗限制架构(running-average-power-limit architecture)可调节23种不同参数。在经由英特尔的Node和Datacenter-Manager软件优化之后,英特尔预计,采用E5处理器,每个机架可放置的服务器数量将可再增加40%。