处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

低耗能服务器市场迎接ARM芯片的到来

低耗能服务器市场迎接ARM芯片的到来
来源:IT168 时间:2013-07-09

 目前采购ARM的服务器以及Intel Atom-powered服务器的用户还很少,但是即将发布的64位处理器值得注意。

少数供应商加入了低耗、可扩展的ARM服务器队伍,其中包括HP、Dell等等。

HP在Project Moonshot发布的产品中,公司首要任务是开发低耗服务器,使用Intel基于Atom的芯片。Atom芯片如今主要用在上网本、智能机和笔记本电脑中。

德国软件商Global Infinipool GmbH的主管Martin Scholl认为,出于对低消耗和高扩展性的追求,他们选择使用这种芯片。现在制冷和能耗变得更加贵,数据中心管理人迫于压力,必须找到更低能耗的解决方案来提升容量需求。他说:“我们还没有实测,但是我预计很容易可以提升90%能效。”

根据PC部件调查公司Mercury Research的研究,ARM的能效也许会对已发布的芯片造成威胁,比如Intel,其x86芯片目前站在服务器市场食物链的顶端。

Applied Micro作为开发商,被Scholl定义为“具有颠覆性的”,“对于纠结于产品负载的管理人来说,其更好的能效十分关键。”

Applied Micro表示近正在开发64位ARM系统集成芯片。目前规格包括3GHz CPU速度,相当于每个服务器128核,还有80GBps的总处理带宽。

换句话说,这些低耗芯片拿来和64位架构对比,得16个才能相当于一个x86芯片

ARM服务器销路是否良好?

业内观察者认为,还有有一个理由使得低耗替代芯片取代x86成为领头羊。

分析公司Endpoint Technology的总裁Roger Kay认为:“ARM还没有对64位支持,这是为什么他们还不能处理普遍需求的计算。”如果ARM想要进入x86占据的市场,能量和性能必须注意。Intel仍然占据高性能,但是ARM则在能耗方面突出。

“ARM在更大扩展性方面有一定补助,但如果你能处理好这一点,能耗方面确实是个良好的驱动力。”应用要求即刻访问大量数据,比如Amazon或Google的应用,它们如果使用ARM服务器的话将会受益,但这只是10%至15%的市场,他补充道。

对于市场其它的部分,还是由x86主宰,但是随着低成本意识的加强,服务器供应商将会更加想去同时插足两个市场。ARM服务器将会是服务那些15%左右的市场,这些是Intel目前没有去做的。

不过,无论是ARM还是Atom,目前时机还不成熟。Kay认为,ARM还没有准备好服务整个数据中心,直到完成64位的设计,这可能需要两三年。