处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

平板、智能手机挤压PC市场

平板、智能手机挤压PC市场
来源:经济日报 时间:2013-07-09
编按:今年7月1日是从星期一开始,2013年下半年度也刚好由此展开。从本月起,udn数位资讯每周日将试行推出【科技一周】系列内容,将汇整每周间重点科技新闻、产品动态,其中也会适时回顾专访内容或回顾的产品评测,带领读者简单回顾周间所发生的重点报导。

PC市场持续下探 平板 电脑是下个救星?

由于日前研调机构Gartner的调查报告指出,2013年个人电脑及笔电出货量预估仅有3.05亿台,较2012年减少10.6%,然而平板出货量可望提升67.9%达2.02亿台,显示受到销售者需求偏好改变,使今年第1季PC销售量急遽下滑,同时因为销售通路因应下半年新品上市进行调整,也导致PC市场衰退。

此外,华硕日前也宣布调降今年全年的NB出货量,由原本的2,000万至2,500万台下修至1,900万台,表现较去年疲弱。雪上加霜的是,华硕估计平板电脑出货在第2季仅200万台,较上季大幅下滑33%,原因主要是受到市场需求欲振乏力,以及众所期待第2代Nexus 7延迟推出的影响。

不过,由于去年华硕与Google联手推出199元美金的平价平板Nexus 7,不仅带动平价7寸平板销售热潮,同时也成为华硕营收动能,因此传闻在7月底现身的第2代Nexus 7是否可再次成为挽救华硕平板出货的英雄,成为市场焦点。

此外,第2代Nexus 7的硬体规格也是另一个关注的议题,去年推出的Nexus 7是搭载NVIDIA 4核处理器 Tegra 3,不仅为华硕拉抬了平板的销售,同时也为NVIDIA推动了Tegra晶片在行动市场的市占,因此即将推出的第2代Nexus 7的处理器,将采用行动晶片龙头的高通Snapdragon 800、NVIDIA Tegra 4、亦或是以低价打入大陆白牌行动装置的联发科,目前受到多方揣测。

然而考量平板电脑市场已进入价格战,若以成本考量,联发科或许有较大胜算受到第2代Nexus 7的青睐。

‧华硕Q2出货 大缩水
‧Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Shipments to Grow 5.9 Percent in 2013 as Anytime-Anywhere-Computing Drives Buyer Behavior

HTC抢下5月智慧机销售宝座 三星、Sony虎视眈眈

趁着苹果iPhone 5销售逐渐疲软,而新一代iPhone又尚未面市之前,Android手机市场战况激烈,其中超过6寸的大萤幕手机在Sony的加入后,消费者将如何反应则十分值得期待。

力图振作的HTC总算一吐怨气,HTC在开春后抢先三星一步,在美国纽约招开全球记者会宣布推出新HTC One旗舰机,总算在5月登上台湾单机销售量宝座,以超过9.6万只的总销售量、市占率8%,三星Galaxy S4的5.9%,而HTC新HTC One的总销售量几乎是三星S4总销售量的1倍;此外,HTC 5月台湾市场品牌市占率36.9%,让HTC在单机销售与品牌市占率两项均拿下冠军。三星S4的销售未如预期,可能是受到之前传出写手门事件,以及其软硬体规格并未较S3有大幅更新的影响之下,让HTC趁势而起抢得市场。

年初以来HTC与三星分别推出新HTC One与S4新款旗舰机,希望获得更多消费者的关注,同时双方也持续拉抬热门机种HTC Butterfly、Galaxy Note II的销售,积极抢市占率。HTC与三星除了在旗舰机的软体应用与硬体规格等各方面,致力为消费者打造更具个人化、且丰富娱乐的行动装置之外,也分别选择五月天以及小S、阮经天为代言人,强调行动娱乐、智慧生活的使用者体验。

由于智慧型手机的消费者习惯偏好变迁快速,使得各家手机大厂也须快速应变多元的市场需求。HTC在6月底推出小改版的HTC Butterfly S,希望延续蝴蝶机的抢手热潮为HTC提升整体销售;此外,之前传出三星预计在9月推出Galaxy Note III,正面迎战Sony将于7月底推出的6.44寸萤幕Xperia Z Ultra,成为智慧型手机市场激战中的另一亮点。