处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器对OMAP™+处理器进一步扩展移动设备功能

德州仪器对OMAP™+处理器进一步扩展移动设备功能
来源:华强电子网 时间:2012-03-08

日前,德州仪器 (TI) 宣布其 OMAP™ 处理器将进一步扩展移动设备功能,为全新应用领域带来无与伦比的处理特性与高性能。在上周于巴塞罗那举行的 2012 年移动世界大会 (MWC) 上,TI展示了基于 OMAP 处理器的创新体验,包括智能数字家庭、企业移动应用、云计算、扩增实境、自然用户界面 (NUI)、出色的视觉影像以及移动设备游戏等。

TI OMAP 产业环境总监 Fred Cohen 指出:“TI OMAP 处理器可为人们生活的方方面面带来丰富的应用体验,包括移动、家庭以及企业应用等。从令人振奋的 OMAP 5 处理器与改变生活方式的扩增实境到数字家庭体验与出色的视觉影像,TI OMAP 处理器均可提供未来 10 年应用及体验所需的功能与性能。”

TI 此次基于 OMAP 处理器的演示包括:

OMAP 5 平台:移动与其未来

OMAP 5 平台支持的设备超越了传统“移动”概念,还支持多屏幕以及前所未有的多任务。发现低时延无线显示屏 UI 克隆模式(采用 Screenovate 技术)带来的多种体验:观看全高清视频,玩丰富的浸入式游戏,拍摄零快门滞后高分辨率照片,无缝浏览应用或 Web,这一切既可直接在设备上操作,也可通过 1080p 电视操控。

数字家庭体验

移动产品将成为家庭的终极遥控设备。了解 OMAP 处理器如何帮助您通过电视获得全高清视频、音频与游戏,如何让您坐在舒适的沙发上控制照明系统等,所有这些都不会影响设备进行其它应用。数字家庭方面包括采用 Always Innovating、Fanhattan、Teknision 以及 Screenovate 技术的各种 OMAP 平台演示。

改变生活方式的扩增实境

扩增实境应用可为此前的平面媒体新增互动性,让生活变得更加轻松自在,更富有乐趣。体验 OMAP 处理器带来的扩增实境应用,其采用 Metaio 与 Total Immersion 提供的软件通过眼镜与头盔,或电视及家具等终端产品实现,可获得您或您家庭装备不同附件后的逼真预览。

浸入式互动

有了非接触手势操控及移动电视等应用,移动生活方式的互动性得到了提升,而且可实现无处不在的永不离线。了解 OMAP 处理器如何采用Extreme Reality (XTR) 及 Stonetrip 技术帮助您在不弄脏屏幕的情况下浏览烹饪书,按食谱进行烹调。采用支持 Trusted Logic 解决方案的 OMAP 安全功能,通过 MobiTV 的马赛克 UI,在您的平板电脑屏幕上安全欣赏您喜欢的实时电视节目。您还可欣赏 SRS Labs 和 TI Spatial 音频技术带来的环绕音响效果。

出色的视觉影像

移动设备的照片与视频功能在 OMAP 处理器支持下就远不止点选这么简单了。体验应用的魅力,配合 OMAP 平台的影像技术,再加上 ArcSoft、Dolby、Morpho, Inc. 与 Scalado 的第三方支持,我们不费吹灰之力就可拍摄出精美的影像,轻松添加有趣的

视觉效果惊人的移动游戏

具有丰富图形与特性的游戏要求超高速的流畅响应性,只有 OMAP4470 与 OMAP 5 处理器才能满足这些需求。在 Ubisoft 等顶级公司视觉效果惊人的逼真游戏中享受超炫游戏挑战,发现通过 zRRo Touch TV 控制游戏的全新途径,其采用多触控近距离传感技术。

移动计算整合

当今移动设备确实可实现无处不在的工作,无论是移动访问桌面,是会议还是与同事在不同时区的协作。了解 OMAP 处理器如何通过第三方公司 Ittiam、Splashtop 与 Teradici 推动全新工作模式的发展。

LTE革命

TI 具有 Renesas 与 STEricsson LTE 调制解调器的预集成平台与 OMAP 平台的签名 IVA-HD 加速技术相结合,可实现快如闪电的视频流及上传下载速度。