处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

市场分析:2016年LED将占全球照明市场四分之一

市场分析:2016年LED将占全球照明市场四分之一
来源:我爱方案网 时间:2013-07-08

【导读】根据NPD DisplaySearch LED Lighting Market and Forecast Report LED照明市场预测报告指出,2013年LED照明需求将提高到3千3百万个,较2012年1千6百万个成长一倍,并将于2016年成长三倍。

得益于厂商产能扩张、LED价格下降、环保考虑以及政府补贴,LED照明的需求正快速提升。根据NPD DisplaySearch LED Lighting Market and Forecast Report LED照明市场预测报告指出,2013年LED照明需求将提高到3千3百万个,较2012年1千6百万个成长一倍,并将于2016年成长三倍。

聚光灯、LED灯具、路灯、LED灯泡和荧光灯管等所有LED照明产品的需求将于2016年达到9千万个,渗透率将从2012年仅5%提高到26%。商办照明的持续成长、政府补贴的实施、以及消费者对节能产品的需求是LED渗透率提高的主要原因, 发展为快速的是LED灯管代替荧光灯管应用于商办照明、LED路灯和各种LED新型灯具。

图一、2012-2016年按应用别LED照明需求

“政府补贴和消费者对高科技高效灯源的需求促使LED成为照明产业的主导角色。”NPD DisplaySearch分析师佘庆威表示,“随着越来越多的消费者选择更高效的LED灯来替换传统的灯泡,未来三年LED的需求成长将更为显著。”

日本和中国市场LED照明需求

日本自2011年来一直是的LED照明市场,NPD Display Search预测日本的地位将一直保持到2016年,主要驱动力为LED灯泡、聚光灯、荧光灯和LED灯具;2012年到2016年间,LED照明在中国市场的成长力度将高于其他地区,政府补贴,如十二五规划,已经驱动了LED路灯需求;北美和欧洲一直到2016年LED照明的应用需求也将有所提高,尤其是对LED 荧光灯管的需求。

图二、2012-2016年按区域别LED照明需求 (单位: 百万)

LCD背光是目前LED的应用,但已呈饱和状态。到2014年,普通照明将超过显示屏背光成为LED的大应用。此外,由于LED厂商过度投资MOCVD设备,LED芯片供应过度,从而导致竞争加剧,价格迅速下降,LED照明的渗透率提高,但厂商利润减少。如此,LED 厂商开始垂直整合,LED芯片厂整合芯片、荧光粉,控制电路以; LED封装厂整合光学、散热及电路以提供更适合照明客戶使用的解決方案。技术整合、光学设计、品牌发展和渠道策略是在照明市场取得成功的几个关键因素。