处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

防盗报警不断引入智能技术 进军家用市场

防盗报警不断引入智能技术 进军家用市场
来源:中国安防展览网 时间:2013-07-08

    随着快速发展的电子和信息技术的发展,消费者们对产品提出了很多要求,在大市场中,可以通过简单的安防产品满足人们对安全生活的需求。在欧洲和美国等地,家庭报警器更侧重DIY化,在减少成本的前提下,注重产品稳定性。而在中国,家用市场是防盗报警产业的一块大蛋糕,智能识别的应用将想起产业发展另一股热流。

    家用市场是防盗报警产业的一块大蛋糕

    现阶段,我国的治安形势依然严峻。频繁发生入室抢窃、偷盗等诸多社会问题,人们对自己的安全问题空前的忧虑和关注。因此许多家庭为了保护人身和财产的安全,纷纷安装防盗网,但是传统的家居防卫系统在实际使用中暴露了很多隐患,国家下达的《关于在住宅小区禁止安装防盗网的建议》中指出:传统机械式的防盗方法(防盗门、防盗窗等)在实际的应用中出现了种种弊端,例如影响市容环境,突遇灾难是阻碍逃生以及为犯罪分子提供翻越条件等诸多不利因素,因此现在已有几十个城市立法,强行拆除金属防盗网;另外许多的店铺、仓库、别墅、酒店分布比较分散,有时人力很难监管,也经常发生偷盗等安全事故。如何做到防范于未然,事先做好预防,已成为社会关注的焦点,同时也为高科技的智能防盗报警系统提供了广阔的发展空间。

    家庭用防盗报警市场的未来的趋势是不断引入新技术,发展为融家庭安全、智能化、通讯、等多种功能为一体的系统。

    智能识别推陈或将入驻防盗报警领域

    随着平安城市建设步伐的加快,安防系统建设已由国家初期的要害部门扩展到了当今的公共场所、大型建筑、金融、交通、社区等各个领域,据国家有关部门统计,现已建各类风险等级的安防系统,每年预防和破获各类案件1万多起,挽回直接经济损失4亿多元,在保障社会公共安全和人民生命财产安全方面发挥了巨大的作用。在近几次安防展会,都能看到新型的脸谱智能识别系统,视网膜识别系统的不断推出。针对现有防盗报警系统存在的问题,智能识别的概念被提了出来。

    智能识别防盗系统一方面是通过计算机辅助对海量数据进行分析,将压缩存储、人脸识别、智能检索以及网络传输等技术融入到了视频监控和防盗报警产品中,使防盗报警的质量能得到极大的提升;另一方面智能识别辅助计算机可通过用户自动设置,将用户不关心的信息直接过滤掉,仅为监控和防盗者提供有用的关键信息,在这种基础上,智能识别防盗监控系统能够更加有效地协助安全人员处理危机,并限度地降低误报和漏报现象。

    但是现在应用的防盗报警系统和视频监控系统暴露出来的问题越来越多,其中重要的一点就是现有的报警系统无法自动识别不同的物体,无法自动监控画面中的异常情况,并能够以快和的方式自动发出警报和提供有用信息。

    我们越来越深信国家的安全至关重要,同时要有一套应对突发事件的反应机制和相应的安全监控系统,显然带有智能识别功能的防盗报警系统和视频监控系统符合了这种强烈的需求,对于中国的平安城市建设,现有报警系统也急切需要将智能识别功能融入其。

    防盗报警系统发展趋势

    随着安防行业应用市场和领域的细分化,安防企业都已开始由初重视对单一产品的销售转向更加重视为客户提供整套的解决方案。安防行业由单一产品走向集成化是行业发展的必然结果。

    集成化包括单一系统的集成化,也就是由一个系列的产品所组成的一套系统。同时还有多系统集成,多系统集成既有由众多的单一系统所组成的一整套大的系统,也有由不同安防系统的集成。行业集成化的发展能够将产品整合起来,既能够满足客户的需求又能够使其产品实现整合营销,于客户与企业是一个双赢的局面。安防系统集成化的实现使得各个系统之间通过网络连接起来使得工作效率能够有很大的提升,同时也能够节约资源的浪费应用。

    未来防盗报警行业会朝全数字化探测器、全数字化网络平台、多角度控制手段的技术发展,与门禁系统、对讲系统、监控系统进行大融合,且终是与电脑整合为一体的综合安防系统,即将所有的安防子系统都集成到电脑管理平台下的综合报警系统。

    防盗报警系统要跟随网络化发展的步伐,结合TCP/IP网络联网报警模式进行必要的改进,不少IP联网技术得到更多的发展空间,主要技术是如果报警就会联动视频图像共同发送给住户等。另外是从接警机到平台的应用让防盗报警系统更为充分地进行整体的把握,整体的接警能力得到提升。防盗报警系统如今也在经过模块化设计的潮流,通过有线无线间的网络模块,实现报警传输多样化的趋势潮流,尽力确保警讯传输的安全性和稳定性。

    防盗报警系统目前更多的还是和联网视频监控结合到一起,形成系统化集成化趋势,如果纯粹性的发展防盗报警系统,产品种类单一,一定会被市场所淘汰。