处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

科胜讯推出高性低耗数字音频处理器CX20805

科胜讯推出高性低耗数字音频处理器CX20805
来源:华强电子网 时间:2012-03-07

 

为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的供应商科胜讯系统公司今天为具有苛刻音频要求的应用推出新的双核 32 位、高性能、低功耗数字音频处理器 CX20805。通过集成高速 USB 2.0 接口以及其它具备先进电源管理和一个高性能 800 MIPS 数字信号处理器 (DSP) 的关键音频接口,科胜讯提供业界广泛的音频解决方案。新的芯片配备一个高效 C 编译器、众多软件工具以及一套 DSP算法。CX20805 基于科胜讯音频处理引擎 (CAPE) 架构,这为公司未来的音频芯片创新奠定了良好的基础。

 

以往,消费电子设备的音频性能需要保持低成本而损耗。随着消费者对于音频质量期望值的提升以及音频算法和硬件的改进,音质的精度和高清晰度已经成了当今消费电子的关键任务。借助 CX20805,科胜讯为设计人员提供了更大的灵活性、更强大的性能以及更高的功耗效率,以帮助他们应对来自音频方面的新挑战。除了为客户和合作伙伴提供功能强大、具有完全开放可编程环境的新芯片之外,通过集成一个模拟混合信号编解码器和基于特定应用程序的软件 DSP 算法,科胜讯还提供了广泛可用的解决方案。科胜讯在混合信号、片上系统、固件、软件及系统开发经验方面具有悠久的历史和精湛的专业知识,是为市场引入这一音频基础架构当之无愧的候选。

 

科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“这一新的基础架构融合了一个 32 位 DSP 内核、先进的电源管理和高 I/O,在音频业界首创先河。我们不仅满足了市场对于可定制化平台的需求,而且带来了集成模拟器件和软件算法的整套解决方案。”

 

市场分析机构 Forward Concepts 总裁 Will Strauss 表示:“科胜讯新推出的 DSP 基础架构的计算能力、以音频为中心的高 I/O以及完整的电源管理都让我印象深刻。市场对于高性能音频处理的需求将持续增长,CX20805 架构必定会受到众多青睐。”

 

主要功能包括:

 

•    一个双核 32 位的 DSP,每个内核包括以 200 MHz 运行的双 MAC

 

•    大容量嵌入式内存,包括 520KB SRAM 和 352 KB ROM

 

•    一个高速 USB 2.0 设备,支持高达 8 个终端

 

•    全双通道立体声 I2S 与一个四通道 PCM 接口多路复用

 

•    I2C master 模式和 slave 模式

 

•    SPI master 模式和 slave 模式

 

•    四声道数字麦克风,具备脉冲密度调制支持

 

•    SPDIF RX和 TX

 

•    三色 PWM LED 驱动器

 

•    24 个灵活且完全可编程的 I/O

 

•    定制音频总线,可连接多通道音频设备

 

•    可编程 PLL

 

•    AES 128 解码引擎

 

•    先进的调试性能,诸如片上逻辑分析器和 JTAG

 

•    专用外围设备和记忆卡到记忆卡 DMA 通道

 

•    UART

 

•    DCDC 转换、电源门控、电源保留、动态高压缩放和频率缩放机制等集成的先进低功耗技术,可进一步降低电源消耗