处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔推出Xeon+E5-2600处理器

英特尔推出Xeon+E5-2600处理器
来源:华强电子网 时间:2012-03-07

 

据国外媒体报道,昨日英特尔公司发布了Xeon E5-2600服务器芯片,希望能成为在基于Web的云计算、社交网络以及智能手机和平板电脑发展推动下爆发的这股互联网流量大潮中的弄潮儿。据称该处理器性能要比前作强80%,能耗还更低。

 

Xeon E5-2600服务器芯片主要应用于一些服务器的支持方面,预计未来几年设备的数据流将会大幅提升。与此同时AMD也在试图通过投资进入到企业处理器的高端领域。AMD上周宣布,将斥资3.34亿美元收购微型服务器企业SeaMicro,并借此来推动新兴的低功耗服务器技术。

 

英特尔估计,到2015年以前,数据流量的年增长率将会达到33%,该芯片就是为处理这些流量的服务器量身定做的。目前Xeon E5-2600处理器已经交付给了惠普、戴尔、IBM、Oracle以及Cisco等厂商手中,预期这些厂商很快就会发布基于Xeon的新产品。