处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

“智能:嵌入式模块化电脑的未来”技术研讨会圆满落幕

“智能:嵌入式模块化电脑的未来”技术研讨会圆满落幕
来源:EEWORLD 时间:2013-07-08

模块化嵌入式计算平台专业厂商——凌华科技携手Intel举办的“智能:嵌入式模块化电脑的未来”技术研讨会于2013年6月21日在北京丽亭华苑酒店圆满落幕。来自军工、航空航天、工业自动化控制,医疗,交通等领域的近150多位行业用户参与了这一盛会,来自凌华科技和Intel的技术专家与大家分享了嵌入式模块化电脑的发展趋势、的模块化电脑新规格SMARC以及第四代Intel Core家族产品Haswell等相关技术,为与会者带来一次掌握智能型系统技术资讯与创新机会。

 

 

智能嵌入式计算模块新架构SMARC,引领模块化电脑发展新时代

凌华科技模块化电脑产品事业处副总裁Dirk Finstel先生,与大家分享了模块化电脑从PC/104到ETX、COM、COM Express经历近30年的历史发展过程与未来的发展趋势,并详细介绍了的模块化电脑新规格——SMARC。SMARC是专门针对AMR或SoC的低功耗模块化电脑,是一个多功能的小尺寸计算机模块,非常适合需要超低功耗,低成本和高性能的应用。SMARC模块通常使用基于ARM的系统级芯片(即SoC,常见于消费类电子产品,如平板电脑和智能手机)。也可使用低功耗x86 SoC和CPU或其他的RISC CPU。SMARC模块的功率范围通常在6W以内。凌华科技模块化电脑产品事业处副总裁Dirk Finstel先生强调:“凌华科技作为SMARC规格的倡议者之一,并且在模块化电脑领域具备20年以上的丰富应用经验,业界推出了基于SMARC架构的模块化电脑,可以满足越来越多的智能设备对低功耗和小尺寸的严苛要求。”

 

 

极具创新的第四代Intel Core处理器技术 (Haswell)

来自英特尔公司智能系统事业部市场开发及合作伙伴项目经理顾彤女士以及英特尔中国区嵌入式及消费电子事业部高级技术支持工程师谢青山先生分别介绍了智能系统架构在物联网中的应用和未来的智能化发展趋势,以及Intel发布的极具创新的第四代Intel Core处理器技术 (Haswell)。智能化从处理器芯片开始,越来越多的延伸到目前大热的智能计算设备以及云计算、物联网的应用中,为人们的生活提供极大的变革与丰富的体验。凌华科技是Intel智能系统联盟成员之一,与Intel紧密合作,也业界推出了基于Haswell的计算产品,