读者可能会对“Smart”一词有直观的感觉。那么什么是Smarter System呢?Xilinx公司近推出的一系列带有“Smarter”的名词Smarter Solution、Smarter Network以及Smarter Vision之间又有什么样的内在联系,对Smarter System有什么样的意义呢?
S所谓“Smart(智能)”指以自动化执行任务,不再需要人工来执行这些任务。不论此类任务属于频繁、重复枯燥的工作,还是属于高度复杂,需要好由机器来时刻监控的任务。但是,Xilinx认为“智能”的范畴不局限于工作的自动化。“智能”流程还能变得更高效。以“智能”工厂为例,工厂中的“智能”机器需要的人工干预要少得多。把这些“智能”机器结合在一起,就构成“智能”工厂,将效率提高到新的水平。例如,如果部分生产线因软硬件升级效率得到提高,整个工厂也能加快生产,实现显著的生产力提升,比如及时订购、按时交付、原材料享受折扣价。智能工厂可随时自我调节,以实现效率。所以赛灵思提出了Smarter System的概念。
针对Smarter System,坚信” Programmable is Imperative (可编程势在必行)”的Xilinx公司借助其一代的All Programmable产品组合(FPGA, SoC, 3D IC)以及先进的设计方法和设计工具,致力于提供Smarter Solution来支持设备制造商和工程师们打造Smarter System。 针对通信领域的Smarter Solution, 赛灵思称之为“Smarter Network (更智能网络)”, 针对通信之外的更广阔的的应用领域, 赛灵思推出的是“Smarter Vision(更智能视觉)”的两大解决方案。
事实上,在过去几年里,Xilinx一直在从行业的FPGA厂商向Smarter System All Programmable解决方案提供商转型。在本次电子发烧友网的专访中,Xilinx公司亚太区销售与市场副总裁杨飞将以Smarter Network为蓝本,为工程师朋友深入阐述Xilinx如何加持Smarter系统发展策略,凸显强强联合发展模式,缔造全面优势。
Xilinx 公司亚太区销售与市场副总裁杨飞
对Xilinx Smarter系统策略而言,通信网络市场起着至关重要的作用
实际上,在无线领域, Xilinx目前是全球半导体器件提供商,而在有线领域, Xilinx也是全球第三大半导体器件提供商。 Xilinx一直致力于通过开发和收购新技术和专业技术来帮助设备厂商实现显著的产品差异化帮助其为他们的客户提供更大的价值,从而赢得市场的成功。
正如杨飞所说,Xilinx通过大力投入和开发自己的一代芯片器件、IP、软件和服务,帮助客户开发构建更智能网络所需的关键系统,让客户竞争对手一代水平。同时,通过这些投资,Xilinx已实现自身能力和解决方案的转型,提供的功能已超越“胶合”逻辑和桥接功能,正在客户设计交付面向无线网络、有线网络和数据中心的新一代更智能网络的工作中发挥重要的作用。
同时,杨飞表示,在通信领域,Xilinx将进一步投资IP、工具和服务,致力于帮助客户开发Smarter Network产品:
(1)Xilinx投资开发的SmartCORE IP为设计团队提供实现Smarter Network所需的关键解决方案,赢得在严酷的全球通信网络市场上的竞争力;
(2)Xilinx Vivado设计套件是业界首款SoC增强型设计工具套件,致力于大幅提升客户的设计生产力;
(3)Xilinx设计专家和Xilinx通信设计中心随时准备根据需要提供帮助。
Xilinx如何推进并完善IP组合发展策略?
Xilinx想要不断拓展Smarter系统应用领域,不断推进并完善IP组合对其而言至关重要。通过结合自身开发的IP与外
部收购的IP,能为客户提供一整套综合而全面的IP核,便于开拓和创新在各个不同领域的应用。
以通信网络为例,杨飞表示,在过去几年里,Xilinx以通信网络为重点,通过战略性收购(收购OTN IP、流量管理和包处理IP、以太网和Interlaken IP和微波和E频段回程IP等解决方案),为采用自己的28nm All Programmable器件开发完整系统提供支持。Xilinx将这套IP核称之为SmartCORE IP,因为它们是开发更智能网络通信系统所需的重要专用构建模块。SmartCore是Xilinx现有的LogiCORE IP系列的补充。LogiCORE IP是各种市场和应用领域中所有数字系统设计所需的基础构模块和接口。
除此之外,杨飞强调,Xilinx 针对未来十年All Programqamble 器件而打造的Vivado设计套件,是Xilinx Smarter
Solution的强大保障,它可以支持日渐广泛的IP模块使用,因为没有设计团队能够或者希望设计复杂设计方案的每一个模块。杨飞特此举例说明,设计另一种以太网控制器或者PCIe接口不会带来增值,虽然把这类模块整合到系统级设计中会产生巨大的价值。这些元件现在可以当作预设计、预验证、业经验证的IP模块来处理。这些模块对设计和实现复杂网络通信系统至关重要,这也是Xilinx在过去数年大力投资战略性收购和合作伙伴关系营建的原因。目的是让内部开发出关键性IP,这样系统厂商就可以用Xilinx All Programmable解决方案开发自己的设计。
“Smarter系统”战略加持,Xilinx已找到成功开启市场的密钥
通过不断完善的应用领域和IP组合,“Smarter系统”战略持续升级。杨飞认为,在FPGA行业连续十多年稳居位的Xilinx公司,在28nm时代通过全球首个推出28nm芯片等一个个行业的产品组合All Programmable FPGA, SoC 和3D IC,把Xilinx推向在单位功耗性价比、可编程系统集成、BOM成本降低上一代的新的辉煌。
杨飞强调,在28nm工艺节点,Xilinx在FPGA架构上所有的芯片产品(如All Programmable FPGA、3D IC和SoC)的基础构建模块已经达到一个临界阈值,这个阈值标志着FPGA无论从规模还是速度方面均已经发展到了足以实现整个系统的水平。此外,在20nm这个一代的优势将继续保持并扩大。更有甚者,在2013年5月29日,Xilinx与TSMC联合发布了16nm FinFET合作项目。两家业界龙头企业联手实施Xilinx 称之为“FinFast”的专项计划,共同打造一个统一的专职团队。根据双方发布的消息,未来也将以一个团队(One Team)的合作模式为业界带来打造具备快上市、性能优势与集成度的16nm FinFET FPGA产品。双方将联合优化FinFET工艺,以应用于Xilinx下一代UltraScale技术架构产品中,2013年推出测试芯片,2014年产品化。届时,与TSMC合作的FinFET项目会为Xilinx继往开来,继续保持‘全面’的优势”。
“强强”联合战略凸显,想要缔造业界全面优势不是难事。事实上,杨飞认为,Xilinx已经找到市场成功的要素。总的来说,分以下四点:
(1)不纸上谈兵,而是切切实实地早期投入多年的研发力量,持续保持技术与业界的位置。新闻稿上的比赛只对还没有相关产品的公司有“公关”上的作用,对客户、业界没有任何意义。我们一直是实干的业界,我们会保持实干的风格。
(2)为未来5-10年的产品技术需求做规划定义,我们与TSMC合作的FinFET、我们的UltraScale架构,我们的UltraFast设计方法,将为业界带来4~10倍的设计生产力和设计质量。
(3)扩大All Programmable技术,我们与ARM合作多核处理、我们扩大异构3D IC、我们提供更多的SmartCore IP模块。。.。。.将更大成度地把下一代工艺的高性能、低功耗优势体现。
(4)解放Smarter System系统开发的瓶颈,为系统设计提供更多的可编程系统集成。
杨飞强调,重要的是我们把业界、的可编程逻辑公司,业界与成功的代工企业TSMC进行“强强”的战略合作,加上ARM在嵌入式领域的配合,我们相信我们会持续保持“一代”的优势,未来几年市场份额会进一步扩大。