处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Vishay推出新的宽接头薄膜片式电阻MCW+0406+AT

Vishay推出新的宽接头薄膜片式电阻MCW+0406+AT
来源:华强电子网 时间:2012-03-06

的分立半导体器件厂商 Vishay宣布推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。

Vishay的MCW 0406 AT专业和精密电阻可在恶劣和高温应用中提供稳定的性能表现。专业系列器件可在175℃的高温下工作10小时,在85℃的环境温度下功率等级可以达到300mW。与传统电阻相比,MCW 0406 AT系列在70℃额定条件下的膜温度可以达到125℃或155℃,在技术和性能上树立了新的行业标准。

市场对能够应对更高温度和更高功率的电子元件的需求日益增加。但只要元件安装在有热量的地方,电阻的电散热就会由于所允许的膜温度的限制而大幅降低,而且高温还会增大阻值的漂移。

MCW 0406 AT电阻的高温和高散热等级允许设计者在恶劣和高温环境中使用这些器件,而不必牺牲功率等级或电气性能。无论是要用到全部功率,或是获得更好的稳定性,只用到标称额定发热功率的一部分,这些器件的使用效果都是一样的。

MCW 0406 AT系列具有出色的高温性能,包括很强的应对热循环和高湿度的能力。由于使用了一种特殊喷漆来实现耐高湿性能,使得该器件在4层FR4印刷电路板上能够承受2500次温度从-40℃到125℃的快速往复变化。器件还经受了类似的加速老化测试,包括在85℃、85%相对湿度条件下工作1000小时,因此几乎适用于所有应用。对于汽车应用,这些电阻将很快通过AEC-Q200认证。

精密系列的TCR低至±15ppm/K,具有±0.1%的严格容差。今天推出的MCW 0406 AT系列的阻值为100kΩ~47Ω。新款专业和精密电阻现可提供样品,并已实现量产,典型供货周期为五周。