处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

WiFi CERTIFIED™ ac将Wi-Fi®技术性能提升到新阶段

WiFi CERTIFIED™ ac将Wi-Fi®技术性能提升到新阶段
来源:通信产业网 时间:2013-07-03

Wi-Fi® 技术再次取得显著性能提升。日前,Wi-Fi Alliance®推出了 Wi-Fi CERTIFIED™ ac 认证计划。以 Wi-Fi CERTIFIED n 的高性能基础为依托,Wi-Fi CERTIFIED ac 产品能够以比旧版 Wi-Fi 产品快一倍甚至两倍的速度提供全家庭网络覆盖,并可轻松处理诸如超高清和 4k 视频、多媒体、和快速文件传输等高要求的应用。

Wi-Fi CERTIFIED ac 产品拥有更高的容量、更好的性能和更高阶的鲁棒性来支持当今与未来的家庭、公共场所、以及企业网络等环境中的各种联网应用。该认证计划以 IEEE 802.11 ac 标准中定义的技术为基础,将 Wi-Fi 功能的性能提升到了新的水平:

(1)更高的数据传输速率 —— 基于 Wi-Fi CERTIFIED ac 的网络可提供的数据传输速率是典型 Wi-Fi CERTIFIED n 网络数据传输速率的一倍以上。对于广大用户来说,这意味着网络可以同时支持向多个设备传输高清品质视频流。

(2)更大的传输容量—— 在不降低性能的前提下,用户可以同时将更多设备连接到 Wi-Fi CERTIFIED ac 网络。

(3)减少延迟 —— Wi-Fi CERTIFIED ac 产品可以提供更高质量的游戏或音乐播放等程序使用体验,在

这些程序中哪怕是丝毫的延迟也会产生不利的影响。

Wi-Fi CERTIFIED ac 在 5 GHz 频段工作。在该频段中,设备可以利用增加的带宽实现更高的数据传输速率。大多数 Wi-Fi CERTIFIED ac 产品也有望采用双频以便在 2.4 GHz 和 5 GHz 两种频段上工作,并在2.4GHz 频段支持 Wi-Fi CERTIFIED n。近年来双频产品的普及率一直呈上升趋势,并有望随着Wi-Fi CERTIFIED ac 的引入而继续增加。双频网络可使容量加倍,因为设备可以使用较少拥挤的 5 GHz 频段运行高性能应用,而使用 2.4 GHz 频段来满足基本需求。

Wi-Fi Alliance 总裁兼首席执行官埃德加·菲格诺(Edgar Figueroa)表示,“消费者对丰富连接体验的需求是无止境的。Wi-Fi CERTIFIED ac 通过增加容量和改善性能提升了 Wi-Fi 满足这一消费需求的能力,从而为推出可提供良好用户体验的新产品与服务铺平了道路。”

Wi-Fi 在不断发展,以便在不牺牲可互操作性和安全性等核心竞争力的前提下,满足用户的数据需求和使用需求,并提高内容访问效率。据市场研究机构 ABI Research 预测,到 2014 年年底双频 Wi-Fi 芯片组,包括 Wi-Fi CERTIFIED n 和 Wi-Fi CERTIFIED ac 两种芯片组的出货量将超过 15 亿套。

ABI Research 分析师菲尔·索利斯(Phil Solis)表示,“Wi-Fi 行业内的技术进步主要是受到移动应用和联网家庭环境中的各种应用推动。Wi-Fi 技术的一代成果 Wi-Fi CERTIFIED ac 保持了一直以来作为该技术成功基础的可互操作性,并将让产品制造商能够继续探索进行无线连接的新途径。”

今年下半年,经过 Wi-Fi CERTIFIED ac 认证的移动设备、平板电脑、笔记本电脑、消费类电子产品和网络设备将上市销售。企业环境和工业应用将紧随消费产品的脚步采用该认证计划,也会从数据密集型应用的更高性能中广泛受益。

构成该认证计划测试套件的首批 Wi-Fi CERTIFIED ac 产品包括

(1)博通 BCM4706 5G WiFi 无线通信处理器

(2)博通 BCM4360 5G WiFi 无线单芯片 MAC/PHY/Radio

(3)英特尔®双频带 Wireless-AC 7260

(4)Marvell Avastar 88W8897 AP 接入点参考设计

(5)Marvell Avastar 88W8897 STA 参考设计

(6)联发科双频 802.11ac 参考接入点

(7)联发科双频 802.11ac 参考 STA

(8)高通® VIVE™ 802.11ac 3 码流双频带双并发路由器

(9)高通® VIVE™ 802.11ac 3 码流 PCIe 客户端

(10)瑞昱 RTL8197D+RTL8188AR+RTL8192CE 接入点/路由器

(11)瑞昱 RTL8812AE HMC 卡