处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新型无线局域网技术传输速率破纪录

新型无线局域网技术传输速率破纪录
来源:yesky 时间:2013-07-03

德国的卡尔斯鲁厄理工学院公布了自助开发的一项新型无线局域网技术,打破了快 的WiFi网络速度纪录,可以让 1公里以外的用户每秒钟下载 40GB。

这项技术采用高达 240GHz的频率(普通WiFi一 般是2.4GHz或者5GHz,4G LTE频率一般在2.6GHz以下) ,为了处理这种高频,卡尔斯鲁厄理工学院研发了新的硬 件。熟悉无线电的朋友知道,频率越高传输速度就越快,同时波长越短。但是频率越高要求

天线的尺寸越 小,因为天线越 小才能收集到波长越短(频率 越高)的信号, 所以他们研发 的芯片尺寸必须懒得很小,只有几毫米。

一般来说, 在高频的情况下,空气中的水汽会导致信号衰减,不过240GHz似乎是一 个受干扰小的频点。此外,由于这种设备的传输范围比普通WiFi路由器的覆盖范围要广得多,因此这种设备应该很适合在光纤布放不方便的农村地区应用。

编辑观点:不同于普通WiFi的2.4GHz或5GHz,德国开发的WiFi技术采用240GHz的高频传号, 信号遇到阻挡物会衰减,但相对来讲240GHz 高频信号受到干扰小,卡尔斯鲁厄理工学院为此还采 用了自主研发的小型收发天线,让信号很容易穿透空气。虽然技术上已经成为现实,但如此高的频率在有关部门的审核中可能无法通过科学家们还是先想想如何过FCC这关吧。