处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Google开发新设备 抢占移动装置外市场

Google开发新设备 抢占移动装置外市场
来源:CTIMES 时间:2013-07-02
苹果和 Google 的战火已经从智慧手机、平板电脑延烧到其他装置上。自苹果传闻要推出iWatch后,的消息指出,Google也正在研发Android作业系统的智慧手表,此外,Google认为苹果可能在其iTV设备中加入游戏功能,因此Google也正在计划推出游戏机。



当行动装置市场普及后,在iOS和Android上的游戏也越来越受到欢迎,为开发商带来丰厚的利润甚至是传统游戏机厂商如Sony或任天堂的数倍之多,这么庞大的利润也吸引了苹果及Google的注意。近几个月以来苹果对于游戏市场似乎非常有兴趣,不仅开放了Apple TV上的游戏控制器API,更与第三方开发者罗技(Logitech)和MOGA共同开发一款MFi 游戏控制器,且可和iPhone和iPod touch相容。

另一方面,Google的Android作业系统掌握了全球四分之三的智慧手机以及56.5%平板电脑的出货量,Android系统的游戏更是热门,甚至有了超越任天堂、SONY及微软的态势,许多开发商开始研发基于Android系统的游戏设备。对此一趋势,也为了与苹果相抗衡,Google决定加入游戏市场,开发游戏主机。

同时Google也正在关注穿戴式装置市场,Google Glass就是其中之一。不过,为了不让苹果继续引领新潮流,据传Google也正研发一款智慧手表。Google希望藉由游戏机及智慧手表,抢占行动装置以外的市场。为此,华尔街日报指出,在下半年即将推出的下一代Android版本将不只是面相手机及平板,还包括其他一系列的新装置。此外,新版本的Android也能够满足更低价智慧手机的需求,来反击Mozilla 的 Firefox OS。