近几年,随着安防市场的逐渐成熟,人们对高清和存储的需求日益增加,这就需要市场尽快出现一种新的监控方案。目前,高清化、网络化是视频监控市场的两大趋势,IPCamera得到了巨大的发展。加之,NVR的出现,从而促使“IPCamera+NVR”方案的形成、完善和普及。目前,网络视频监控产品和应用方案提供商开发出了具有特色的“IPCamera+NVR”方案。以下将从NVR发展现状、技术路线、未来趋势等方面让各位行业人士更好了解NVR的的相关知识。
“IPCamera+NVR”发展现状
NVR的发展和前端IPCamera的发展分不开的,IPCamera主要解决数据采集问题,转换为压缩码流,通过网络传输给后端设备。NVR主要解决视频的存储、预览、回放、转发等。厂家可能只做一些IPCamera,突出其高清的性能,后端设备研发很少,对前端设备的支持也很少,不能真正形成实际应用;由于市场需求的因素,很多厂家都开始加大后端设备研发的投入,发展到现在,很多厂家都可以提供基于高清的整体解决方案。
另一方面来,是客户的需求推动NVR及IPCamera的发展。目前在项目上应用比较多的,比如在平安城市、银行、交通等行业的招标中,都对IPCamera、NVR、HVR(模拟+数字)有很详细的招标指标,这样促进安防厂商投入研发力量去满足客户需求,进而促进整个行业的发展。近两年IPCamera和NVR的发展速度非常快,在项目上有大量的应用。
目前在渠道上IPCamera和NVR的应用已经有了长足的发展。从2012年下半年到今年上半年,低端NVR也已经进入千元以内,有些产品甚至已经到5、6百元;NVR产品种类也比较丰富,有4路、8路、16路,有多网口、有单网口产品。高清的产品越来越多,尤其是IPCamera,从产品形态来说,枪机、半球、高速球、一体机都有;从价格来说,从2、3百元到几千元价位的产品都有。IPCamera+NVR的成本已经降到渠道销售能够承受的水平,所以从去年到今年在渠道市场IPCamera+NVR已经有了明显的增长,预见今年增长速度还会明显加快。
限制“IPCamera+NVR”方案普及除了成本因素,还有一个比较重要的因素是IPCamera与NVR之间互联互通的问题。目前来看,ONVIF标准已经成为解决IPCamera+NVR互联互通很好的方案。在市场销售的IPCamera基本上都支持ONVIF协议,后端的NVR也已经支持ONVIF协议。在去年接入ONVIF,可能只是能够请求视频,能够调出图像来就可以了。再经过一年的发展,现在很多IPCamera+NVR已经支持报警、云台控制、校时、视频调节等功能。ONVIF标准已经被IPCamera和NVR厂家接受,支持ONVIF协议已经成为各家产品的基本功能。还有一个PISA标准,从目前来看,接入的厂家不是很多,在与ONVIF的竞争中已经没有优势。
NVR+IPCamera的方案在项目上应用越来越多,在渠道上也有了明显的发展,但目前在渠道上还没有形成大量的普及,主要还是成本方面的问题。随着IPCamera+NVR出货量的增加,可以预见芯片的成本、整机成本都会降低。另一方面,随着安防厂商竞争加剧,大家都想在这个市场中多分一些份额,处于竞争的因素价格会一路走低,为IPCamera+NVR在渠道普及创造条件。目前来看,笔者认为,在今年下半年到明年上半年,4路或8路720P(NVR+IPCamera)方案会达到4路或8路D1(模拟摄像机+DVR)方案的成本。价格一样、支持高清,并且网络布线简单,网络预览延迟控制在600ms左右,基本满足客户需求。客户肯定会选择高清方案,模拟摄像机和DVR会逐步退出市场。
“IPCamera+NVR”技术路线
后端设备的发展现在分化为两个方向:一个是集中存储方向,主要设备为IPSAN、NAS等;另一个是分布式存储方向,主要设备为NVR。集中存储主要是存在对网络带宽要求高,对交换机的交换能力要求高,对中心存储服务器的性能要求高,这样整体成本都会很高。集中存储的另一个问题是数据的不安全性,由于是集中存储,如果存储服务器出了问题,整个数据可能全部丢失;相对于集中存储,分布式存储数据都存储在单台的NVR上,只有中心需要查看预览和回放数据时,才需要连接NVR,对网络带宽的要求就比较低,整个项目的成本也会低。笔者认为从长期的发展趋势来看,分布式存储比集中存储更有优势。另一方面,集中存储管理的数据都在几百路以上,才能显示出其优势,对于路数要求少的场合,集中存储管理复杂,成本高,不具有优势,在渠道上销售,NVR+IPCamera的方案具有优势。
NVR目前分为PC式NVR和嵌入式NVR。PC式NVR主要以PC机为主,在其上运行一套NVR管理软件;嵌入式NVR主要是嵌入式软硬件平台实现的NVR。两种比较起来PC式NVR硬件开发难度小,而软件功能要稍强大些,容易接入不同厂家的IPCamera,只要按照SDK接入即可;而嵌入式NVR硬件开发难度相对大些,但从长远来讲嵌入式NVR软硬件总体成本低,系统稳定。芯片提供厂商已经意识到NVR发展机会,目前已有芯片厂家开发出适合NVR使用的芯片,如海思、TI等。芯片厂商提供的SDK开发包越来越完整,一般提供完整的解决方案,嵌入式NVR的开发难度在逐步降低。
芯片的性能在逐步提高,硬件解码能力从1个1080P发展到现在单芯片可以解6个1080P,后续芯片解码能力还会逐步提高。其他存储能力、网络能力都在提高,单芯片集成的能力越来越强,整机的BOM成本会进一步降低。
“IPCamera+NVR”未来趋势
未来安防监控的发展不论是大系统,还是小系统,都是以网络为媒介的布局。在大系统中提供的整体解决方案,以“监控平台+NVR+IPCamera”为核心构建安防网络,形成分布式安防监控系统;对于小系统,一般有4、8、16路已经够用的一些场合,发展趋势为“NVR+IPCamera”。
目前阶段一方面是客户需求在推动NVR+IPCamera的发展,很多客户希望上高清系统以解决看不清的问题;另一方面安防监控发展到现在,曾经模拟摄像机+DVR方案竞争惨烈,大家都需要找到新的利润增长点,安防厂商本身也会促进NVR+IPCamera的发展。
市场竞争的加剧,在项目上,如何提供优秀的解决方案,深挖客户的行业需求、提供稳定的产品,后续提供可持续的优质服务是安防厂商胜出的根本。在渠道上,如何降低IPCamera+NVR的成本,使其越来越接近DVR方案,当成本降到一定程度,IPCamera+NVR的应用会有很大的提高。
标准化的工作需进一步加强,用户也强烈要求IPCamera+NVR实现互通,很多厂家已意识到这个问题,现在大部分IPCamera+NVR产品已经支持ONVIF协议,使产品能够实现获取到码流进行预览、存储、回放基本功能,但涉及其它命令实现,有些厂家实现的多一些、好一些,而有些则差一些,比如云台控制、报警等,并且各厂家支持的程度也不同。
相信,各厂家再经过半年到一年的完善,对这些功能的支持会越来越好。目前ONVIF标准还有些需要完善的地方,但笔者认为随着ONVIF标准的逐步完善,ONVIF标准将成为解决IPCamera+NVR互联互通的终方案。
“IPCamera+NVR”方案亮剑,是安防监控网络化、高清化、智能化的重要体现,也将促进安防监控市场大发展。