处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

监控显示促进大拼接市场需求放量

监控显示促进大拼接市场需求放量
来源:中国电子网 时间:2013-07-02

我国近期发布的战略新兴产业20大重点工程中包括新型平板显示工程,大屏拼接也是其中的一个“小”产业。业内人士分析,伴随着应用需求领域增多、不同技术争锋、参与厂家聚集等因素的共同推动,2011年仅50亿元市场规模的大屏拼接产业迅速长大,未来两三年后市场规模即有望超越100亿元。

大屏拼接需求放量 监控显示迎来新的空间

应用领域的增加是行业快速成长的首要动力。中国电子视像行业协会大屏幕投影显示设备分会秘书长赵汉鼎指出,很多行业未来都会应用到大屏幕拼接。据了解,大屏拼接原本主要在军队、政府、交通、电力等具有集中指挥、调度需求的行业中运用,产品也以DLP背投拼接为主。而随着“社会信息化”、“智慧城市”等的发展,安防、商业展示等市场的需求正快速释放,LCD大屏拼接产品迎来新的增长空间。

大屏拼接发展

大屏幕拼接产品早起源于1992年,是采用DLP的拼接墙系统。以后又陆续出现了CRT、DPD、LCD的大屏幕拼接产品。DLP背投灯源经过了金属卤素灯、超高压汞灯、氙灯、LED光源等发展阶段。目前较好的的是使用寿命长、亮度衰减小的LED光源,虽然采用LED光源的DLP价格较高但有寿命长的优势。

从拼接效果上来说,“大屏幕拼接技术”也经历了三个发展阶段:硬边拼接、重叠拼接和软边融合拼接。现有的大屏幕拼接技术主要有两种,一种是传统的大屏幕显示墙硬拼接技术,另一种是采用边缘融合技术的投影机无缝拼接技术。大屏幕无缝拼接系统包括图像融合处理器、高水平投影机和显示屏幕,以及集中控制、信号处理等高端设备,因此造价较高。大屏幕无缝拼接系统目前主要的还是大屏幕显示墙硬拼接系统。

DLP大屏幕拼接系统

DLP大屏幕拼接系统以DLP背投机为主,并配以图像处理器组成的高亮度,高分辨率色彩逼真的电视墙,能够显示各种计算机、网络信号以及视频信号,画面能任意漫游、开窗、放大缩小和叠加。此外,相较于其他拼接技术,DLP拼接的突出优势是“零缝隙”,其物理缝隙可以做到1mm,画面整体显示效果良好。而且,DLP拼接系统对于环境的要求较低。目前清华紫光电子公司旗下的清投视讯(北京)科技有限公司已把物理拼缝缩小到0.3mm,同时应用光学的弥合效应,做到物理拼缝>光学拼缝≈0.1mm,使得光学拼缝小于物理拼缝,DLP主要优势则在拼接缝小,但在色彩表现、分辨率、寿命等方面也有着较为明显的缺陷。

LCD液晶大屏拼接系统

目前,在安防领域的大屏幕拼接系统通常是采用多个显示设备拼接而成,除DLP拼接外,常见的工作方式还有LCD显示单元拼接、PDP显示单元拼接。

所谓的LCD液晶大屏拼接是通过拼接控制软件系统来实现大屏幕显示效果的一种拼接屏体。LCD拼接具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射、后期维护成本低等优点,在大屏幕显示应用领域得到了迅猛发展,已使它成为发展主流,前景看好。作为拼接显示终端,LCD尽管有上述优点,但是作为拼接显示系统其缺点就是拼缝较大。

LCD液晶拼接系统目前以韩国三星2009年推出的DID技术为代表,当时实现了低整机6.7mm的双边拼接接缝。2011年1月夏普在中国推出的60英寸PN-V601专业液晶显示器,其拼接缝隙为6.5mm,所用的LED背光源做到了亮度的均一。LCD液晶拼接系统增长的势头比较迅猛。2011年7月,LG的47英寸超窄边拼接采用了LED背光液晶显示技术,拼缝为6.3mm,在画面一致性、显示亮度、色彩还原性方面有一定优势。三星在2011年进一步丰富大屏拼接产品的尺寸,推出了第二代超视界无缝液晶视频墙UD55A系列,UD55A进一步缩小了液晶边框间距,双边间距仅为5.5mm。UD55A还提供一个可拆卸的环境亮度传感器作为选配件,可根据环境光的强弱自动调节屏幕亮度,以避免由于过亮或过暗造成的观看不适感,同时节省能源。2011年8月,TCL推出的55英寸CEM55-SX液晶显示器采用了LED背光源和超窄边框设计,拼接单元窄边为1.8mm,双边拼缝仅5.5mm,达到国际先进水平。

等离子大屏拼接系统

PDP单元拼接具有颜色鲜亮、高对比度以及高亮度的优点,PDP显示器无扫描线扫描,完全是像素对像素进行显像,因此图像清晰稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。等离子显示屏由于耗电量与发热量很大,容易产生灼伤现象,不适用于长期静态画面显示监控情况;并且PDP单元用于拼接之后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。此外,目前市面上等离子拼接幕墙价格较高,一般一平方米的价格高达上万。随着等离子技术的不断发展,不但等离子的单元尺寸有了很大的进步,等离子烧屏的现象也得到了较好地解决。在等离子市场,欧丽安等离子拼接已不再是一枝独秀,威创、双旗、三一友泰等厂商也都有水平相当的等离子拼接产品推出。

“安防的市场很大,2010年国内安防行业约60亿美元销售额,到2014年可增长到130亿美元,将带动大屏拼接的需求。”中国电子视像行业协会大屏幕投影显示设备分会秘书长赵汉鼎还指出,“还有智慧城市,据相关调查资料显示,未来20年全球智慧城市产业规模将达到上百万亿元,是重要的产业方向,将需要大量大屏拼接。另外,数字告示等商业应用领域对大屏拼接产品市场也具巨大推动作用。”