处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新代4G技术LTE-A实地测试:下载速度高达30-80Mbps

新代4G技术LTE-A实地测试:下载速度高达30-80Mbps
来源:精实新闻 时间:2013-07-01
鲜京电信(SK Telecom)6月26日在南韩正式启动全球首见消费者用进阶 4G LTE( LTE-A dvanced,简称LTE-A),其资料传输速度在实地测验后的确为传统LTE技术的两倍之多,非常惊人。
韩国联合通讯社(Yonhap)28日报导,在首尔城市南边实际用与鲜京电信LTE-A网路同步推出的三星电子智慧型手机「Galaxy S4 LTE Advanced (见附图)」显示,在台北时间28日上午8时左右测试的资料下载速度为34.9 Mbps、上传速度为10.1 Mbps,大约为传统LTE网路的两倍之多。此外,在首尔江南区测试的资料下载速度则为83.3 Mbps、上传速度为45.7 Mbps。
The Verge、SamMobile曾在6月26日引述三星电子韩文新闻稿报导,鲜京电信的LTE-A网路理论上的资料下载速度应为150Mbps、资料上传速度则为37.5Mbps,客户可直接享受服务,完全不必额外付费。

根据三星在5月12日的说法,传统LTE网路在无干扰的状态下每秒仅能传输75 Mb(Mbps)的数据。
LTE-A用户目前面临的难题就是找到网路有覆盖到的区域。当智慧型手机无法连结到LTE-A网路时,就会自动换回传统的LTE网路。此外,在同一地区的智慧型手机使用者人数以及用户所在地也会影响网路传输速度。
鲜京电信的LTE-A网路目前在首尔以及其他43个南韩主要城市都有服务,涵盖的都市数量未来还会扩充至84个。
Thomson Reuters报导,三星共同执行长申宗均(Shin Jong-kyun)6月17日在接受专访时表示,LTE-A下载一部电影的时间仅略超过1分钟,优于传统4G LTE技术的3分钟。
三星近成功测试的第5代行动通讯网路(5G)技术虽可在不到1秒内下载整部电影,可惜这项技术要等到2020年才能普及。根据三星在5月12日的说法,5G网路的资料传输速度高于当前的4G LTE网路,每秒可下载、上传数十Gb(Gbps)的资料,而传统LTE网路每秒仅能传输75 Mb(Mbps)的数据。也就是说,5G网路让使用者可在不到1秒的时间内下载一整部电影。