处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

300PPI或更高像素密度的平板电脑液晶面板全球出货量预测

300PPI或更高像素密度的平板电脑液晶面板全球出货量预测
来源:中电网 时间:2013-07-01
据IHS公司的研究,像素密度为 300PPI 或更高的液晶面板今年将开始真正进入市场,把下一代平板电脑的分辨率水平带到前所未有的高度。2012年市场上几乎不存在这种面板。
2013年将至少出货1260万块分辨率达到300PPI或者更高水平的平板电脑面板,这是其首次真正登上市场。明年出货量将增加一倍,并在随后几年持续上升,到2017年达到5500万块,如图3所示。
图3:300PPI或更高像素密度的 平板电脑液晶面板 全球出货量预测 (以百万计)

300PPI级面板将加入现有的200PPI级产品,扩大高清面板的阵容。随着这种新型面板出货量将不断增长并日益主导平板电脑市场,分辨率较低的100-150和151-200 ppi面板的市场未来几年将趋于萎缩或者保持低迷。
在300PPI产品出现以前,平板电脑的分辨率是251-300 ppi,苹果9.7英寸iPad 4和邦诺9.0英寸nook HD+都处于这个范围。这种分辨率的面板出货量预计今年达到6720万块,比2012年的4570万块增长47%。
这个级别以下的平板电脑面板是200-251 ppi,7.0英寸亚马逊Kindle Fire HD和10.0英寸谷歌Nexus 10都属于这个级别。这类面板出货量今年预计为2280万块,比去年的1210万块大增88%。
在近于温哥华举办的SID会议上可以看到新型300PPI平板电脑面板,这是显示器行业的重要会议,面板厂商通常在这个场合讨论业内的新技术与新发展。在5月举行的这个会议上,LG显示器展示了一款像素密度超过300ppi的7英寸高清平板电脑面板,三星电子展示了一款10.1英寸的300ppi平板电脑面板。台湾群创也推出了自己的产品,一款6英寸的低温多晶硅高清面板,像素密度高达368ppi。
部分计划今年推出的高清面板,将采用氧化物薄膜晶体管(TFT)技术,类似于SID会议上看到的情形。该技术被视为面板的下一代解决方案,因其具有高透明度和低功耗。
笔记本面板也将受益
根据SID会议上的展未情况判断,高清面板也将用于笔记本电脑。三星推出了一款13.3英寸笔记本电脑面板,像素密度达275ppi,比颇受赞誉的苹果13英寸MacBook Pro视网膜显示器的227ppi还高。同时,LG显示器展出了一款221ppi的14英寸笔记本液晶面板。
由于消费者的兴趣转向智能手机和平板电脑,笔记本销量受到打击,因此高清面板对于笔记本更显重要,可能是吸引消费者更换其旧型号笔记本的必需手段。IHS公司认为,采用新型面板可以让产品与众不同,带动新的消费需求,提高厂商的营业收入和利润。
配合提高性能的趋势,玻璃公司也在SID会议上展出了支持下一代面板的玻璃基板。玻璃基板是生产液晶面板的重要部件。
美国康宁与日本旭硝子公司都在展会上宣布了面向高性能面板的玻璃基板产品,寄望新产品可以改善质量与生产率。