处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Molex推出用于计算和电信市场的接头和电缆解决方案

Molex推出用于计算和电信市场的接头和电缆解决方案
来源:华强电子网 时间:2012-03-01

 

的全套互连产品供应商Molex公司推出用于计算和电信市场之高端服务器的EXTreme Guardian™接头和电缆解决方案。获得2012年DesignVision Award颁发互连技术与组件类别的奖项的EXTreme Guardian下一代解决方案提供三电路线对板配置,具有每路高达80A电流、一个中心线间距为11.00mm (0.433英寸)并节省更多PCB面积的PCB接头,以及一个减少电缆串扰并提高外部噪声抗扰度的EMI屏蔽选件。

Molex新产品开发经理Ken Stead表示:“获得声名卓著的DesignVision Award颁发奖项,正好表示EXTreme Guardian的创新获得业界认可。系统开发期间,Molex技术团队专注于满足客户提出的数项关键要求,包括小型封装尺寸、大电流支持和良好的屏蔽特性。通过全面了解客户的需求,我们得以开发出一款满足终端用户所有的独特物理、机械和电气规格要求的解决方案。”

 

EXTreme Guardian PCB接头组件采用嵌入式first-mate/last-break端子,可以实现功率单元的热插拔,从而减少网络停机时间。该接头还包括数种独特的设计特性,比如达到更高插入定位精度的嵌件成型(insert-molding);轻易实现牢固插配的接头外壳法兰(flange)整体螺纹,以及实现准确的连接器通孔定位的定位桩。

 

EXTreme Guardian电缆组件能够处理高达600V的电压,支持达到低可行压降和不可逆耗散功率(irreversible dissipative power,I2R)损耗的高电压。电缆解决方案的其它机械特性包括低限度承受1.5kgf (3.3 磅)拔出力的电缆外模(overmold)翼形螺钉,可以在任何方向上获得小9.98kgf (22磅)拉力的jacket-included应变消除,以及确保电缆不会意外拔出和断开的次级端子锁。