处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC市场生存新法则:细化定位or死亡

PC市场生存新法则:细化定位or死亡
来源:互联网 时间:2013-06-27

虽然关于传统PC市场衰败的评论从来没有停止过,但三星和联想显然没有那么悲观。在上周,这两家来自亚洲的高科技巨头不约而同地发布了大量新产品,其中不乏颇具亮点的Windows8机型。但真正令人印象深刻的并不是产品数量,而是它们的多样性:它们普遍拥有混合式的设计,是平板电脑也是超极本,都配备了触摸屏,甚至开始引入双系统概念。如果PC市场已经奄奄一息,那么对于制造商来说,好的办法就是创新。国外知名科技媒体pcworld在近日发表了评论文章,指出新的PC产品生存法则在于细化产品定位,通过Windows8的移动互联网特性和英特尔Haswell处理器为产品注入新的活力。

新的处理器,新的操作系统,新的希望

IDC调研公司的首席研究官CrawforddelPrete表示,三星和联想近期的新动作,基本上代表了PC市场的全新生存法则,其中一个重要部分便是快速推出搭载Haswell处理器的Windows8产品。

Haswell是英特尔第四代酷睿处理器的代号,其革命之处不仅在于性能的提升,更多的是来自于降低功耗、延长电池寿命,在苹果推出的新版MacbookAir上,已经验证了这一点。同时,Haswell也带来了一个全新的超极本标准,对机身薄度提出了新的要求,触摸屏也成为标配,能够更好地发挥Windows8系统的特点。

Windows8.1的到来,可能会带来更大的新电脑需求。

另外,Windows8.1系统也即将到来,对PC市场也有着更加积极的影响。一方面,它延续了触摸操作、移动互联网应用的特色,并恢复了传统的Windows开始菜单,让之前不满意Windows8的老用户也有了升级的理由,在一定程度上将为PC市场带来更多新的购买需求。

触摸屏将拥有更广泛的价格区间

触摸屏是去年Windows8产品的一个创新,而在今年,将有更多的PC产品开始搭载触摸屏,产品定位也将进一步细化。刚刚发布的三星AtivBook9是一款全新的超极本,但目前并未公布售价以及上市日期。但它在配置上的一些亮点无疑代表了发展趋势,13.3英寸3200*1800像素的超高分辨率触摸屏令人惊叹,机身厚度也低于12毫米、重量也仅为1.38千克。同时,三星表示该机的续航能力将达到12小时。此类超极本的出现无疑增加了Windows产品的魅力,至少不再逊色于具备超高清显示屏的苹果MacbookPro和谷歌ChromebookPixe。

升级后的AtivBook9搭载了一块难以置信的高分辨率触摸屏

当然,可以想象得到三星AtivBook9的终价格不会便宜,它代表了触摸屏笔记本中的高端定位;而联想IdeaPadS210的出现,则预示着更多中低端笔记本都会逐渐加入触摸屏,让用户以一个更加实惠的价格享受到触摸屏的乐趣。

平板电脑和混合设计产品将继续发力

平板电脑和混合设计产品仍将是Windows8电脑的创新沃土。联想发布的MIIX平板,采用了英特尔凌动双核处理器,并拥有一个10.1英寸1366*768像素的触摸屏,可实现10小时的使用时间。其设计上的亮点在于可以选配一个键盘保护套,实现接近笔记本的使用体验。

联想MIIX平板支持键盘保护套配件

而三星同样将自家的优势资源融入到了新的Windows8产品中。的AtivTab3拥有10.1英寸屏幕,相比苹果iPad更加轻薄,并且支持SPen压力笔输入,再次向iPad发起了挑战。

亦敌亦友的Android

在此前的2013台北电脑展上,宏碁展出了一款搭载大尺寸的Android个人电脑,似乎预示着Android在称霸移动智能设备市场的同时,也将进军桌面电脑市场,来挑战WindowsPC的多年垄断。

宏碁推出的大尺寸Andr​​oid个人电脑

而对于一些厂商来说,融合要加有趣一些。比如采用了混合式设计的三星AtivQ,同时搭载了Windows8和Android系统,令人分不清是“创新”还是“怪异”,而此前华硕也发布了类似产品。知名分析师Moorhead这样分析:“这表明PC制造商仍然在不断探索中,寻找能够扭转PC销量的方法,因为大部分的厂商都知道:Windows8缺乏合适的应用程序。”

Forrester研究公司的副总裁兼首席分析师JPGownder则认为,Android并不会成为取代Windows成为用户的桌面系统,三星AtivQ这样的产品只是为了增加卖点,本质上的用户群仍是对办公、娱乐有更高要求的用户。

WindowsPC将变得更加有趣

没有人知道这些新型WindowsPC是否会在市场中拥有一年以上的生命力,但可以肯定的是,WindowsPC产品在逐渐变得更有趣,PC厂商们也不会放弃创新。

“WindowsPC和平板电脑制造商与Windows8和8.1系统仍处于磨合期,”NPD集团副总裁StephenBaker说。“他们不知道什么样的外形、功能和价格的组合会得到好的产品和的销售业绩。”而分析师Moorhead则看到了新款Windows8产品的市场机遇:“这些新的产品无疑会取代之前售价较高、设计不成熟的老款机型。”

如果不出意外,在之后的一段时间内将出现大量更有趣的Windows产品,用户将有更加丰富的选择,而这正是PC市场所迫切需要的。