处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

精英APU主板再扩张+A55芯片组新品三连击

精英APU主板再扩张+A55芯片组新品三连击
来源:驱动之家 时间:2011-08-10

 为补充整个APU主板的产品线,精英于8月8日发布了三款新品。和之前采用A75芯片组的产品不同的是,这次发布的三款主板均采用简化版A55芯片组,具体为分别为标准ATX尺寸的A55F-A,micro ATX尺寸的A55F-M2和A55F-M3。

 其中标准ATX尺寸的A55F-A拥有4个DDR3 DIMM插糟,两条全尺寸PCI-E x16插糟,2个PCI-E x1插糟。由于A55芯片组不支持USB 3.0和SATA 6Gbps,这款主板采用的是5个SATA 3Gbps和12个USB 2.0(前置加后置)接口。采用全固态电容,视频输出部分比较齐全,包括HDMI、DVI和D-Sub。

 而A55F-M2和A55F-M3由于是mATX尺寸,DIMM只剩下2条,固态电容也只有CPU供电部分采用。A55F-M2拥有一条PCI-E x16和2条PCI-E x1,6个SATA 3Gbps和12个USB 2.0,视频输出部分DVI变成可选,不过仍然具有HDMI和D-Sub。A55F-M3面向入门级市场,在A55F-M2的基础上进一步削减为1个PCI-E x1、4个SATA 3Gbps、8个USB 2.0,视频输出也只剩下D-Sub一种。

 精英尚未宣布这三款A55芯片组主板的价格,但根据用料规格和市场定位来看应该属于中低端。