处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell公司推出支持TDD标准的多模LTE调制解调芯片

Marvell公司推出支持TDD标准的多模LTE调制解调芯片
来源:华强电子网 时间:2012-02-28

 

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)针对TD-SCDMA和LTE市场今天发布了业界先进的多模TD LTE调制解调芯片——Marvell®PXA1802。PXA1802是Marvell公司专为满足下一代移动连接需求而设计的全球通信处理器产品,它解决了因应用地域受限而阻碍TDD标准发展的问题。作为3G和4G移动宽带芯片,PXA1802将先进的下一代TDD-LTE、FDD-LTE及TD-SCDMA等技术集成到一个完全兼容中国目前推行的TD-SCDMA标准的单芯片中,旨在为未来的高带宽需求的移动应用和多媒体设备提供一个真正的通用平台。

 

“今天的互连生活方式得益于全球高性能移动蜂窝网络。 我相信,Marvell公司在中国的3G TD-SCDMA市场的领导地位和在多模4G LTE解决方案上的创新让我们拥有了独特的优势,将全世界的消费者紧密联系起来。”Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士说,“我们的低功耗、高性价比的PXA1802解决方案为无缝连接定出了一个高性能、高安全性的新标准。我要感谢我们的全球工程师团队在技术研发上付出的巨大努力。他们的努力为实现真正的互连生活方式奠定了基础。”

 

Marvell公司的PXA1802芯片具有轻薄、灵活、高效的架构,使其在的LTE和TD-SCDMA终端上以低的成本得到快速应用。 PXA1802支持LTE标准。这一标准支持Category 4   150 Mbps下行速率和 Release 8 TD-SCDMA 高速分组接入(HSPA+)功能。

 

其它功能包括:

 

•Marvell设计的核心处理器芯片、数据包处理加速器和L1/ L2缓存;

•硬件架构包括数字信号处理(DSP)芯片、基带处理器、电源管理单元(PMU)、直接内存访问(DMA)和各种外部接口;

•支持多种空中接口和蜂窝网络的通用通信软件协议栈架构;

•支持笔记本电脑及其它移动设备的数据卡业务应用。

 

支持的标准和功能:

•3GPP Release 9 TDD-LTE,  FDD-LTE;

•3GPP Release 8 TD-SCDMA HSPA+和下行双载波(DLDC);

•多频段LTE、四频EDGE和DigRF3G/4G接口;

•多种无线接入能力:3G /无线局域网(WLAN)/蓝牙(BT)技术的共存、支持IP多媒体子系统(IMS)和IP语音(VoIP)及其它先进的无线技术;

• MIMO(多天线输入输出技术)。

 

供货情况

 

PXA1802的工程样品即将供货。

 

Marvell将在2012 世界移动通信大会(MWC)期间展出其移动通信解决方案。展台号是:大道厅 AV55展台(AV55, Hall Avenue)。MWC于2012年2月27日至3月1日在巴塞罗纳Fira Montjuïc举行(地址:Av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004)。