处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Finisar推出两款新的保偏可编程光学滤波器

Finisar推出两款新的保偏可编程光学滤波器
来源:华强电子网 时间:2012-02-28

 

Finisar 公司近日宣布推出两款新的WaveShaper可编程光学滤波器——WaveShaper 1000S/SP 和 1000M/SP。

WaveShaper 1000S/SP 和 1000M/SP 是一种保偏可编程滤波器,可控制C-band全波段的振幅与相位。这种滤波器是专为应用于医疗、材料加工以及通信系统测试等领域的脉冲激光设计的。在医疗和材料加工系统应用中,WaveShaper滤波器能够精准的控制激光脉冲的波形和时序。提供更短周期且更稳定的激光脉冲,从而有效地提高生产精度和生产能力。涉及偏振复用和相干技术的光通信系统应用中,WaveShaper 1000/SP可独立控制每一偏振的信号。