处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NSR统一安防 高度集成性能的嵌入式技术

NSR统一安防 高度集成性能的嵌入式技术
来源:安防知识网 时间:2013-06-26

    NSR(安防一体机)是基于的嵌入式统一安全解决方案,集成监控、告警、门禁、对讲、信息记录等多项技术。整合智能安防的硬件、软件、项目安装及技术服务,形成完善的解决方案组,以满足不同的行业应用需求。NSR在设备使用上具有高度的嵌入式集成性能,安装调试简单。在管理上,通过其上位软件NSM(统一安全系统管理平台)实现统一设置和管理,不仅简单,而且实用性强。

  在产品和系统的设计上,NSR不仅仅是功能上、概念上的创新,更重要是针对设备在项目安装使用中的便捷性、实用性、经济性提供一体化的解决方案。产品在不同行业和场所的应用,其安装、使用、维护、管理、项目扩展、成本预算的方法、模式是具有一致性。用户只需要根据产品系统的设计模式来加入自己差异化的管理元素,从而实现自己特色的管理方式。

  NSR在各阶段的具体实施和应用上,从六个方面的特点来体现出它的优势:

  一、设备安装及功能调试

  NSR在硬件设备的连接上采用直插式,无需要中间转换及连接设备,直接跟NSR连接。在项目的具体安装施工过程中,可同时连接监控摄像机、红外探头、对射、读卡器、电锁、门磁等多种设备,只需要简单的拨线钳、螺丝刀就将外接设备与NSR音视频输入/输出端口报警/门禁输入/输出端口连接好。为提高设备安装的专业性,NSR配备专用机箱,里面有NSR、电源、SATA外接硬盘的标准安装位。设备标准尺寸为266×188×61mm,通常采用壁装的方式,NSR背面有四个定位孔,可直接卡入已安装好的定位螺丝栓上。

  二、不同行业及场所的应用

  NSR组网方式极为灵活,主要有两种方式:一种是星级分布,另一种是多级管理。既适用于电力、电信、监狱、银行、医院等专业场所,也可适用于学校、公司企业、便利店、连锁商铺、别墅小区等非专业场所。在同一区域有监控、报警、门禁等多种设备时,NSR就更具备系统资源整合的优势。不用多系统、多种控制设备连接,只需与NSR直接连接就可完成项目的布署与扩容。比如连锁专买店管理,首先从单店来看,有视频监控、门禁、考勤、告警探头、音乐广播等,用户采用NSR就直接连接4/8路音视频、8组告警、4个读卡器、4组门磁,可做到8组继电器输出、2路视频输出、1路音频输出。一般连锁专买店只需1台NSR,超市可根据具体需求输入输出路数来增加或减少。假设整个城市10个专买店,即可安装10台NSR,50个城市则500台NSR。但是如果采用传统的监控、门禁、报警主控制设备,则需要500台DVR、500个门禁控制板、500个报警主机。

  三、系统及设备的维护

  NSR具备各种不同的状态指示灯,可同进反映监控、门禁、报警设备的连接状态。管理用户只需要告诉设备液晶屏的状态及指示灯的显示,服务人员即可判断设备的基本状况。对于普通的调试问题,只需要一个电话或者一个电脑的远程协助就可以解决问题,不需要维修服务人员到各个地方频繁的出差。设备出现故障,可以及时更换顶替,不存在版本、系统或硬件的兼容性问题。管理人员的定期检修,只需要简单使用NSR快捷按键,通过液晶屏的参数显示来确认设备状态。设备检修也相对单一,前端设备和控制设备两种,通过控制设备也可直接检查前端设备。

  四、项目的扩展与延伸

  不论哪一种分布方式的组网,NSR的扩展都相当简单。按照前端设备的扩展数量来确定所要增加NSR的数量,接上硬件设备就实现了项目的扩容,无需繁杂的平台调试和兼容性测试。打开NSM即可新增加的设备NSR管理设备,也可通过WEB直接访问。相对普通的管理,尤其网络视频,可直接添加管理设备,不需要一个一个的增加前端设备,大降低了系统设置的工作量。

  五、成本的预算与实施

  NSR=DVR+门禁+报警,是属于综合的系统管理设备,也就是说他兼顾嵌入式硬盘录像机、门禁控制器、报警主机三方面的主要功能。在工程项目的实际施工中,就近安装NSR控制设备,相对三个系统安装至少可以省1/4线材费用;从硬件成本来看,嵌入式硬盘录像机、门禁控制器、报警主机再加4/8路的视频服务器整体持平,但是在维护成本上比集成的NSR高1-2倍;从管理成本上来说,管理三个系统、三套硬件设备和一个系统、一种设备,无论是在人力资源成本,还是管理机会成本都要低得多。如果采用目前市面将三系统整合起来的技术,其一是有一个整合成本,系统整合运营商的软硬件费用,其二是系统摊分成本,中小型系统采用这种方式,摊分成本就太高。

  六、项目运营与管理

  系统搭建完成后,在管理方面就更体现NSR的优越性。通过上位软件NSM可同时对每一个网点的NSR进行管理,实时查看整体的监控、门禁、报警、考勤、巡更、对讲等多种设备的状态,无需进行系统切换,瞬间即可完成。对管理人员的要求较低,不需要对软件操作有特别的要求,只要能够操作普通的办公软件就可以完成这一专业化的管理。在统计分析管理方面,不需要像传统的安防一样,将各个安防模块数据导入用软件进行对比。在NSM里面既可以完成对整体数据进行横纵对比,也可以完成对某一设备的历史数据进行分析,这大大提高了管理的效能。

  结语:

  NSR不仅仅是设备上的整合,结合其上位管理软件将项目管理也有机的整合到一体,既减少了软硬件成本,又降低了人力资源成本,提高了项目的管理能力。产品和技术的创新,不是体现在硬件上单纯的两个设备合并,重要的是从安装、使用、维护、管理、预算等多个方面来进行综合考虑。从项目的实用角度来说,NSR体现出更多的实用性,有效的减少了中间商的维护成本和直接用户的管理成本。