处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IP布局国内企业仍有机会 芯片设计全程服务是切入点

IP布局国内企业仍有机会 芯片设计全程服务是切入点
来源:中国电子报 时间:2013-06-26

IP应用的好坏直接影响到终芯片产品的市场竞争力,非常需要本地技术支持及定制化服务,所以本土IP厂商一定要以芯片产品设计全过程服务作为切入点之一。

客户采用核心IP时很看重量产成功案例。国外IP厂商经营多年已经形成规模效应,在全球几大关键IP领域如处理器、DSP、音视频等,目前都以国外厂商为主导,国内新的IP厂商在一些关键IP上需要更长的时间建立知名度,赢得客户的认可。

核心IP的推广,不仅IP核本身的技术障碍需要突破,还需要配套应用开发平台及良好的生态环境,例如嵌入式微处理器。

当然,在IP布局方面国内企业还有机会,因IP产品种类多应用范围广,很难一家包揽所有,尤其是在一些需要大量定制化开发的领域,如AD/DA、PLL、电源管理等。在高速接口、音视频接口方面,相信未来会有更多的新应用领域出现,并且这些新应用存在着不同层次的需求,也会带来一定的发展空间。另外,结合特殊工艺的IP,例如eflash工艺也都有市场。IP应用的好坏直接影响到终芯片产品的市场竞争力,非常需要本地技术支持及定制化服务,所以本土IP厂商一定要以芯片产品设计全过程服务作为切入点之一。

目前IC公司现状是产品跟着市场跑,什么热门做什么,time-to-market的压力又使得品牌IP的应用越来越广泛,并且这些关键IP并没有被足够的研究挖掘,进而做定制化差异化处理就开始被使用,造成芯片同质化严重。个人认为IC公司需要在制定芯片实现方案的时候,就加大核心技术包括方案中涉及的关键IP技术的研发力度,而不是简单地组装第三方的IP模块。如果目前还没有足够的IP技术力量,可以在芯片设计前期就让本地IP提供商一起参与研发,这样才能长久赢得市场。

此外,目前IP的选择和性能挖掘是个很大的问题,这就需要IC企业重点研究IP核的验证和集成技术。

从IP市场格局来看,中小IP提供商生存将是很困难的,之前阐述过IP需要越来越多的定制化服务,中小IP提供商很难做到,一定会出现多次整合。EDA供应商将成为未来的主导势力,因EDA提供商有着天然的优势:一是可以提供除IP外的EDA解决方案及服务,保证客户项目的快速上市;二是可以有效利用现有的销售渠道,销售成本低。

同时,大的IP供应商之间的竞争将集中在量大、有标准类的IP核。目前来看,新的IP供应商应当先从一些细分市场去切入,避免与大的IP供应商正面竞争,着眼于客户未来新的需求研发,寻找差异化产品。