2013年对于中国移动通信产业来说无疑是重要的一年。TD-LTE核心网络和智能终端产业化逐渐趋于成熟,TD-LTE的商用化时代已近在眼前。当前,整个中国ICT产业都蓄势待发,作为TD-LTE产业积极的推动者,Marvell推出了的产品和解决方案,迎接4G时代带来的变革、机遇和挑战。
放眼全球LTE网络不断在全球开疆扩土,目前全球已有174个LTE网络正式投入商用,高效的语音解决方案随之成为整个LTE生态系统关注的热点。语音业务是移动通信网为用户提供的基础业务,同时也是直接的用户体验。据预测,到2015年,语音收入仍将占运营商整体收入的65%左右,因此,优质的语音服务将是4G时代运营商竞争的焦点。
VoLTE解决方案上的突破
相对于目前国际上流行的CSFB和双待两种过渡语音解决方案,VoLTE被认为是4G语音的终极解决方案。基于IMS平台的VoLTE解决方案的通话建立时间更短,且不会中断用户已建立的数据服务,高清话音采用高效的编码方式提供了更为自然清晰的话音感受,延时更短,终端能耗大大降低,极大提高了用户对于4G业务的使用体验。2013年,市场上的VoLTE设备的数量将超过二百万台,但主要分布在美国和韩国,即将开启的中国TD-LTE 4G网络将为VoLTE带来巨大的发展空间。 Marvell长期致力于推动中国TD- LTE产业发展,在VoLTE语音解决方案领域,我们再次走在了业界的前面。近日,Marvell与中移动、中兴通讯在广州携手实现了全球首次基于TD-LTE商用端到端系统的VoLTE语音通话,标志着业界在TD-LTE语音解决方案进程上取得了突破性进展,此次业务的成功演示也为运营商后续开展外场预商用奠定了基础,有助于进一步加速推进TD-LTE全业务时代的到来。
Marvell将在全线LTE产品中支持VoLTE,支持设备厂商推出高中低端各种定位的LTE终端。随着LTE网络覆盖的不断提升以及支持VoLTE功能的4G终端技术的日益成熟,Marvell在TD-LTE语音解决方案上的优势也将愈加明显。装备Marvell芯片的VoLTE智能手机预计将于2014年上市。
中国主导的4G时代
中国应当成为4G时代的主导者。众所周知,2G时代是欧洲厂商主导的时代,3G标准由美国厂商提出。而4G则将是中国ICT产业成长的里程碑。在4G时代,中国的研发实力已处在世界前列,在制定和推动4G标准上掌握了更多话语权。几年来,中国主导的TD-LTE 4G标准技术发展迅猛,现在已基本同步于FDD LTE。LTE TDD/FDD融合组网的方案进一步提振了产业的信心。中国已超越美国成为全球的智能设备市场,凭借TD-LTE,中国有望成为4G时代的主导者。有识之士认为,TD-LTE对于整个国家的战略意义,甚至不亚于两弹一星、飞船上天。作为拥有华人基因的公司,Marvell很高兴看到这样的局面,很愿意参与中国4G生态的建设,为推动中国ICT产业发展尽一份力所能及的责任。
来自DigiTimes的研究报告显示,中国智能手机企业的发展势头超乎想象,全球智能手机市场占有率前10位企业中,就有4家中国企业,分别是华为、中兴、联想和酷派;而国内智能手机市场的前五名中除了三星之外的前四名位置都被国产手机厂商占据,市场前十中国产厂商更是占据了七个席位,国产品牌手机的市场份额之和也攀升到了70%以上,繁荣景象前所未见。作为3G时代投身于中国市场的国际芯片公司,Marvell欣喜地见证了合作伙伴的迅速崛起,这份成绩离不开我们与中国ICT厂商的共同努力。中国是全球的移动通信市场,拥有多达11亿用户,TD-LTE拥有任何国际厂商都无法小觑的潜在市场。随着4G时代到来,我们希望中国企业能够抓住巨大的市场机遇,凭借国际厂商所不具备的先天优势,在国际舞台上保持高速崛起的势头。当前,通过整个移动通信产业的共同努力,中国4G网络建设已进入爆发期,也正在重塑设备商市场格局。中国市场的升级,将会大幅推动中国设备厂商在国际市场上的发展。
TD-LTE全球化的必然
中国想要成为4G时代的主导者,TD-LTE的国际化是一个必然趋势。TD-LTE的大规模推广离不开终端芯片的强有力支持。帮助TD标准更加具有国际竞争力,是Marvell对于中国ICT产业的长期承诺。作为行业的芯片厂商,Marvell与三星、Google、RIM等国际知名厂商保持着长期深入的合作,拥有雄厚的技术底蕴与研发实力。国际化的视野和对中国市场的了解让我们能够深刻洞悉电信产业发展的脉搏。Marvell愿凭借这些特有优势投身于这场中国4G时代的变革,为TD-LTE筑起一座通往国际化的桥梁。
回顾过去,Marvell在移动领域的部署步步为营,循序渐进,产品路线图清晰明了。2012年Marvell推出统一3G平台PXA 988/986支持OEM厂商从TD-SCDMA扩展到WCDMA;今年初发布的PXA1088支持从双核到四核的无缝演进;而2012年发布的多模LTE芯片PXA 1802,则帮助OEM厂商实现从3G到4G的平滑交接。
面向2013年,Marvell将继续立足于中国市场,与整个生态系统共同努力,将4G时代构筑成中国ICT产业时代。出于运营商多网运营和国际漫游的需求,多模是TD-LTE终端芯片的未来趋势,我们推出的PXA1088 LTE芯片是业界首款面向大众市场的四核“5模13频”Category 4 LTE单芯片解决方案,为全球一流的OEM厂商和运营商提供同类产品中的性能,进一步缩短产品上市时间,同时也为OEM伙伴提供了更多的平台选择,帮助其打造不同定位的终端产品。 另一方面,单芯片五模LTE方案PXA1920也即将面世,将成为Marvell的TD-SCDMA+WCDMA+LTE全平台方案。
展望即将到来的中国4G时代,Marvell对TD-LTE的未来充满信心并已做好充分准备。Marvell将继续与中国移动及其他运营商、设备厂商携手努力,勤于创新,共同推动TD-LTE迈向成熟,为中国4G时代的稳健发展贡献一己之力。
作者简介:李春潮(Ivan Lee)先生是Marvell移动产品开发全球副总裁,全面负责公司手机产品和应用处理器产品的开发和战略规划工作,领导Marvell在中国和美国上千人的移动产品研发团队,帮助Marvell在移动终端芯片开发方面取得重要突破。