处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安森美半导体医疗半导体解决方案配合医疗市场发展趋势

安森美半导体医疗半导体解决方案配合医疗市场发展趋势
来源:EEWORLD 时间:2013-06-24

随着人们生活水平的提高和人口老龄化的发展,对医疗器械的创新发展也提出了更高要求,而半导体技术在医疗设备创新方面发挥着重要作用。 安森美 半导体身为推动高能效创新的半导体厂商,其多款医疗半导体产品居于地位,例如用于助听器的数字信号处理(DSP) SoC的市场份额高居全球。通过提供完整的医疗半导体解决方案,安森美半导体帮助创新型医疗电子产品实现更高的集成度、小型化、高能效、易用性、便携性和耐久性,配合医疗设备智能化、移动化等趋势的发展。

先进的DSP混合模块用于实现智能化的助听器
安森美半导体积极配合医疗电子的移动化、智能化等趋势,开发出了一系列符合市场需求的医疗半导体产品。例如,安森美半导体Ayre SA3291助听器数字信号处理混合模块采用完整特性的助听器算法套件、预配置听觉处理器和NFMI高带宽集成双工无线电,天线是需要的外部元器件,并可同步左耳及右耳参数。而安森美半导体的Ayre中转器参考设计支持立体声音频流、持蓝牙、音量控制和程序选择。安森美半导体的助听器数字信号处理软件具有几个明显的特性,如宽动态范围压缩,可柔和放大声音,且不会使增大的声音令人不适,可针对个体的听力减退情况提供个性化定制;反馈消除器可消除由反馈产生的部分助听器输出信号,并通过相位消除来自适应地消除;自适应方向可自动适配极性模式,根据噪声位置调节;利用环境分类持续分析声音环境,自动调节助听器将舒适度和可听性提升至。

为方便工程师设计,安森美半导体还提供软件开发工具(网上工具),帮助选择及配置算法,创建定制助听器;对电声特性建模、测试算法、微调等。如果客户开发验配软件,可提供接口通信库文件;如果客户没有验配软件,可提供验配软件的定制化。硬件开发工具包括DSP编程器和开发板。

配合远程医疗及移动医疗设备需求
由于远程家庭监护设备多是被不具备医疗专业知识的大众消费者所使用,远程医疗器械的设计和应用必须具备易于操作、安全性、无创性、亲和性、可靠性、低成本等特点。为此,安森美半导体配合市场发展及医疗设备趋势,开发更高集成度、小型化、高能效、高精度、高可靠性的医疗半导体产品,并拥有掌握系统专业技术的工程人才,深刻理解医疗市场对品质、可靠性及长远性的要求,以及全球性的生产及物流实力,使医疗技术开发人员能够以安森美半导体高性能硅方案,解决他们独特的设计挑战。

就移动医疗而言,由于生活方式及饮食结构变化,中国的糖尿病呈上升趋势,故需要便携式血糖仪用于个人的监测、变化趋势分析及与医生的沟通。安森美半导体提供针对便携式血糖仪应用的Q32M210 32位精密混合信号微控制器(MCU)。这器件具有高精度(16位低噪声模数转换器)、超低能耗工作(帮助延长电池使用时间)、高集成度(减少设计的总体物料单开销)、设计灵活(可配置前端)及提供丰富开发支持等优势,非常适合于需要超低功耗、精密混合信号(处理)及高可靠性的便携医疗应用,如血糖仪及心率监测仪和健康监测设备等。

高度可配置及高性能的医疗成像解决方案
医疗成像设备对高集成度和强大数据处理能力有着非常高的要求。安森美半导体提供用于医疗应用的宽广范围标准及定制CMOS图像传感器。例如,对于众多医疗诊断应用而言,安森美半导体VITA系列CMOS图像传感器提供高度可配置、通用及高性价比的成像方案,灵敏度,即使在光照条件不佳的情况下也灵敏度佳。LUPA系列CMOS图像传感器与VITA系列相辅相成,提供的帧率及灵敏度,为高品质医疗成像提供杰出的性能。


此外,安森美半导体的专有设计及制造技术能够提供定制设计,使客户可以针对其特定应用创建独特产品。这些定制设计涵盖从内窥镜到医用/牙科X光检测等不同应用,图像性能。

安森美半导体为客户提供的定制数字医学X光成像相对于传统X光检测方法的益处包括:
1) 实时图像,无需显影时间
2) 低成本,无需化学显影成本
3) 较容易执行数字系统化纪录


安森美半导体定制CMOS医学成像相对于CCD技术的优势包括:抗辐射技术,更长寿命;标准工艺,高成品率,更便宜。该技术相对于非晶硅(a-si)技术的优势包括:低10倍的读出噪声。同时相对于非晶硅及CCD技术的优势包括:由于片上集成而带来的更低系统成本;更快的读出速度(> 100 fps)、高度的读出灵活性(ROI预览模式等)。

安森美半导体CMOS图像传感器客户定制设计应用示例:
1) 医学X光成像

2) 牙科X光成像

3) 医用内窥镜

总结

目前医疗设备的发展正呈现出更为广阔的前景。随着各个国家地区的经济水平的提高,对医疗设备的性能要求也越来越高,这就需要高精度、高可靠性、高能效、低能耗的关键半导体器件,同时还需注重内置“智能”,提升医疗设备的易用性。安森美半导体积极配合医疗市场的多种需求,提供完整的医疗半导体解决方案,凭借全球性的生产、研发及物流实力,帮助医疗技术开发人员解决设计挑战,使他们快速开发出符合市场要求的医疗产品。