处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

本田在华发动猛烈“技术战” 加速本土化

本田在华发动猛烈“技术战” 加速本土化
来源:南方日报 时间:2013-06-24

    一向以技术著称于汽车业的本田,开始在中国市场发动新一轮的“技术战”。日前,本田中国联合广汽本田和东风Honda,发布了今后针对中国市场的新技术导入规划、新产品投放计划,以及加强研发的本地化等内容。

    其中,新一代发动机和CVT变速器将从今年9月上市的第九代雅阁上开始搭载使用,之后陆续推广到其他车型。新的混合动力系统将在三年左右实现国产。

    本田中国本部长仓石诚司介绍道,本田将加速新技术的引进和推动本土化进程,到2015年,计划在中国市场实现130万辆的销售目标。

    本田在华加码“技术战”,被业内认为是对大众等德系车技术“挑衅”所作的强大应对,同样也是本田在华推进中期战略、实现再次腾飞的“核武器”。

    在仓石诚司看来,技术的原点在于为消费者带来移动的乐趣。因此,本田中国、广汽本田和东风Honda还宣布将共同启动“FUNTEC”品牌宣传活动。仓石诚司说,“本田研发先进技术的目的是为了给顾客提供移动的乐趣,FUNTEC正源于此,这也是本田所有先进技术的统称。”

第九代雅阁开启本田动力技术换代

    本田技术研究所常务执行董事三部敏宏介绍,即将投放中国的新一代的动力总成技术名为Earth Dreams Technology(地球梦科技)。这是一套高度融合驾驶性能和环保性能的动力总成系统,包括从1.5L到3.5L的多款全新发动机、适合小型车和中型车的两套CVT变速器,以及分别适用于小型车和中型车的两套全新混合动力系统i-DCD和i-MMD。新一代2.4L直喷发动机和CVT变速器将从今年9月上市的第九代雅阁上开始搭载使用,之后陆续推广到其他车型。新的混合动力系统将在三年左右实现国产。

    值得一提的是,本田将通过新一代的Earth Dreams Technology(地球梦科技)动力总成技术,实现在所有产品级别燃油经济性名的目标,并率先达到正在探讨中的中国新阶段油耗限值法规的要求。

    在安全技术方面,Honda遵循“Safety for Everyone”的理念,以实现零事故为目标,积极研发并导入多项可有效预防并避免碰撞发生的先进安全技术。今后本田还将不断推出车载点播式的信息互联技术,凌派(CRIDER)已经开始搭载可与智能手机联动的Display Audio系统,本田还计划在三年内导入先进的HondaLink智能信息系统。

加速研发、采购等方面本地化

    除了加速新技术导入外,Honda还不断加快研发、采购等领域的本地化进程。曾担任CR-V研发总负责人的八乡隆弘于今年4月就任本田技研工业(中国)投资有限公司副总经理,他将主要负责推进生产、研发和采购等工作的本地化进程,将搭载先进技术的产品,快速、适价地提供给中国消费者。

    八乡隆弘介绍说,Honda正在积极推进产品研发的本地化。广汽本田即将上市的凌派(CRIDER)是Honda款在中国本地开发的新车型,是Honda积极推进研发本地化而取得的重大成果。今后,Honda将进一步强化和完善在中国的研发体制,构筑起从创意、设计,到测试等完整的研发体制。

    而杰德(JADE)是一款在日本完成开发的,主要以中国顾客为首要目标的新车型。本田将活用全球的研发资源,加快速度为中国开发新产品。计划到2015年为止的三年内,一共为中国导入12款Honda品牌新车型。其中将有5款车型是专门针对中国研发的,有2款在中国本地完成研发。

    Honda还将推进混合动力产品的本地化开发、生产和零部件采购,以促进混合动力车型的普及。Honda计划在未来3年内实现混合动力车的国产,并且电池、电机等核心零部件都有望实现本地化采购。

    同时,Honda也将加强开发部门、采购部门和生产部门的联合。开发实现本地化,不仅可以快速应对中国顾客的需求,还可以加速零部件的本地化采购进程,提高包括原材料在内的本地化采购率。

FUNTEC统领本田在华技术推广

■相关报道

    本田中国、广汽本田和东风Honda共同宣布将以FUNTEC为宣传语,启动技术宣传活动。

    仓石诚司说,“本田研发先进技术的目的是为了给顾客提供移动的乐趣,FUNTEC正源于此,这也是Honda所有先进技术的统称。今后,本田中国、广汽本田与东风Honda将共同使用FUNTEC作为宣传语,以便向消费者通俗易懂地传递Honda技术的乐趣和特点。”

    广汽本田执行副总经理姚一鸣表示,新款雅阁及凌派(CRIDER),将成为Honda的新象征,也将成为广汽本田强势回归的动力源泉。今后,广汽本田将加速导入采用FUNTEC技术的新产品,到2015年,广汽本田将投放6款Honda品牌全新车型,产品系列将更加完备。东风Honda执行副总经理陈斌波表示,今年9月即将上市的杰德(JADE)会搭载包括封装布局等在内的多项FUNTEC技术。到2015年,东风Honda同样计划投放6款新车型。FUNTEC将不断为大家带来惊喜。