处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LSI推出加速移动宽带的高集成度Axxia通信芯片

LSI推出加速移动宽带的高集成度Axxia通信芯片
来源:华强电子网 时间:2012-02-24

 

LSI公司(纽约证交所股票代码:LSI)日前宣布推出其 Axxia™ 通信处理器系列的成员 AXM2500。高度集成的AXM2500 专门针对无线接入和移动回程应用而设计,在单一器件中集合了流量管理、安全和数据包处理功能、以太网交换机的桥接功能,以及多业务处理器的传输和网络互联功能。

 

平板电脑和智能电话让移动宽带使用不断增长,网络从 2G/3G 向 LTE 和 LTE-Advanced 升级,运营商需要低成本、低功耗的解决方案将回程从原有系统向 IP 网络迁移。移动回程网络负责蜂窝基站与有线网络核心之间的流量传输,随着移动宽带流量的持续增长而备受压力。

 

AXM2500 通信处理器针对室内和室外微波单元、蜂窝基站路由器、数据包传输节点和回程等移动应用而设计:

 

通过集成可以提供更高安全性和更多功能的数据包处理、安全和交换功能,从而降低功耗和空间要求;

 

·         将 PowerPC® 476FP 处理器与 LSI 硬件加速引擎结合,实现可编程灵活性和确定性性能;

 

·         在整个 Axxia 产品系列中实现软件兼容,允许跨越多种解决方案进行软件重用。

 

LSI 网络组件部市场营销副总裁 Noy Kucuk 表示:“服务提供商正在迅速向 IP 回程进行迁移,以降低成本、增大容量。同时,移动宽带的增长正在推动智能在整个网络中的应用。集成式 AXM2500 能够满足所有这些需求。”

 

采用28纳米制程技术的AXM2500 ,还能通过其片上安全系统实现更强的安全性能。将安全功能直接集成到通信处理器,能够减少潜在攻击点,从而增强鲁棒性。

 

Gartner 研究总监 Mark Hung 表示:“在控制成本的前提下,构建可以满足日益增长的移动宽带需求的网络,这是个很大的挑战。运营商将受益于集成度更高的移动基础设施系统 IC 解决方案,因为他们能够在节约成本的同时向 4G 网络过渡。”

 

LSI® AXM2500 通信处理器将于 2012 年 2 季度向网络产品制造商供货。如需了解这款新产品的详细信息,请于 2 月 27 日至 3 月 1 日莅临在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会 (GSMA Mobile World Congress) LSI展台(展位号 AV76)。LSI 的展位位于走廊 (Avenue) 的中段,临近庭院和 8 号展厅之间的十字路口。