处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

虚拟内存发展迅速 监控新兴技术受关注

虚拟内存发展迅速 监控新兴技术受关注
来源:安防展览网 时间:2013-06-21

    随着这几年视频技术的飞速发展,安防监控已经进入智能高清和大数据时代,可以说视频监控技术和市场发生了质的变化。安防产品和技术的不断提升,各行各业对视频监控图像质量的要求越来越高,随之对数据存储的要求也越来越高,这就必然会促进视频监控存储市场的变革。 

    高清存储驱动高清监控产业发展

    坦率地讲,做高清存储市场调查是一件比较困难的事情。因为,现在的存储市场已经不是当年产品单一的DVR时代,对应前端摄像机的年出货量,就能统计和计算出DVR的年出货量;再按照当年DVR的销售均价,就能统计和计算出DVR的市场销售总额。

    从应用层面讲,其实在所有的监控图像信息中,有用的往往只有1%甚至不到1%,99%的信息都是无用信息。但正是有了这99%%的无用信息的铺垫,才沉淀了1%的有用信息。因此,不管是有用还是没用的视频信息,都要进行存储,这就势必会带来巨大的存储压力。

    视频监控图像往往是很多行业事件和案例中事后查证的重要证据,在社会治安监控、银行、司法等系统应用中,视频监控图像的存储时间往往都在1-3个月甚至更久。监控图像清晰度的提高,必然带来图像存储更大的压力。对于高清网络摄像机采集的高清图像,就需要网络存储系统(包括存储服务器和存储设备)。基于标准H.264压缩技术的高清网络摄像机,一路720P高清全实时图像的码流是2Mbps,录像一小时需要的存储空间大约是900M左右;一路1080P高清摄像机,码流是8Mbps,24小时录像产生的数据量为84GB,30天录像数据量为2520GB,1年录像数据量为30TB。照此计算,如果建设100路同样的摄像机,1年就需要约3PB存储空间。如果是一个平安城市项目,总的监控路数通常是几千到上万路,这样的存储更是难以想象的,传统的存储介质和系统根本无法满足需求。

    因需而动,为满足日益增长的高清监控图像存储需求,存储行业不断攻破技术难关,使图像存储技术得到大大提升。目前,IT行业使用的主流数据硬盘容量已经达到TB级,2TB、3TB的数据硬盘也已投放市场。按每小时数据量1G计算,1TB的数据硬盘大约可存储720P的视频图像1000小时或者1000路720P高清网络摄像机1个小时的图像数据。数据硬盘容量的提升,很好地满足了高清视频监控图像的存储需求,从而成为高清监控市场发展的强大驱动力。

    流存储技术:储存与监控紧密结合

    近几年安防监控行业对存储产品的需求急剧上升,IPSAN存储以其高性价比、兼容性等方面优势在监控系统中得到广泛应用。但随着项目规模的扩大、高清前端的使用,视频服务器易成为整个系统的性能瓶颈,视频服务器的处理能力有限,外部有几百路甚至上千路视频需要并发写入时易形成处理瓶颈。视频服务器在监控系统中易形成单点故障,负责写入/读取的服务器一旦失效,将中断整个存储系统业务。

    在监控产品、监控平台系统与存储产品相集成化的过程中,新的技术发展方向也逐渐显现出来。如将存储技术和监控应用紧密结合的流存储系统即是该技术模式的典型代表。

    流存储通过流媒体协议从编解码器直接获取录像文件,省去存储服务器成本,避免服务器形成单点故障和性能瓶颈;流存储具备独特的快速索引方式,限度精简检索深度,精确定位,提高检索效率;在流存储应用模式下,该存储系统通过视频流协议和策略负责从前端编码设备直接取流,支持客户端、平台直接接入,实现对监控数据的直接下载、检索、浏览和回放等。此外,还具备存储系统功能,包括RAID管理、配置、报警等功能。

    虚拟储存:新兴技术受到关注

    云存储技术:提高整体监控系统的稳定性

    云计算是信息技术发展新趋势,云存储是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新概念,是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。云存储系统中,所有设备对使用者来讲都是完全透明的,任何地方、任何一个经过授权的使用者都可以通过一根接入线缆与云存储连接,对云存储进行数据访问。作为存储应用的主要阵地,视频监控对于云存储的需求也十分强烈。

    云存储在视频监控领域的应用,主旨是提高整体监控系统的稳定性,保证监控业务的延续性,提供更高的存储性能。在各大存储厂商纷纷推出自己云存储解决方案的时候,用户所面临的问题是如何将云存储模式应用到监控系统中。譬如,业内有研发实力的厂商经参考云计算架构,并结合自身在监控行业的技术优势,提出了自主的视频监控云存储系统架构。

    虚拟储存:新兴技术受到关注

    目前,云存储已经度过了萌芽期。这是一种借助物联网云计算的新技术,它将网络内的存储空间实现有效的整合,按需分配,从而使存储信息在整个网络内部寻找到更加广阔的存储空间。尤其对于高清监控来说,云存储的应用,无疑毫无悬念地突破了传统监控性能与容量的瓶颈限制。使借助云计算实现存储的监控平台,可在不同的存储设备之间集合形成更庞大的存储能力,实现从性能到容量的全面扩展,这其实也就是我们经常提到而且一直渴望的海量存储的实现。

    虽然在目前的技术下,用云存储实现对监控系统的全覆盖还有一定的困难。不过,这并非是由于云存储的缺陷而造成,而是目前还没有完全达到所需的普及度而已。因此,云计算对于存储压力的缓解,已经被视为未来的有效手段。

    存储系统网络平台已经成为核心,同时各种应用对平台的要求也越来越高,不光是在存储容量上,还包括数据访问性能、数据传输性能、数据管理能力、存储扩展能力等等多个方面。为达到这些要求,一种新兴的技术正越来越受到大家的关注,即虚拟存储技术。

    所谓虚拟存储,就是把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理,从主机和工作站的角度,看到就不是多个硬盘,而是一个分区或者卷,就好像是一个超大容量(如1TB以上)的硬盘。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来,为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统。虚拟存储实际上是逻辑存储,是一种智能、有效的管理存储数据的方式。虚拟存储克服了物理存储的局限,因为它可以把物理设备变成完全不同的逻辑镜像呈现给客户,既充分利用了物理设备的优势,如高性能、高可用,又打破了物理设备本身不可克服的局限性。

    虚拟存储技术并不仅仅是一个新的技术概念,更重要的是为用户提供了一种新的存储实现方式,使企业可以更灵活、更有效、更简便、更经济地管理其整个存储资源。